2015年7月9日

              新登場のアクセサリー:ace USB 3.0モデル用I/Oケーブル

              USB 3.0インターフェースを搭載したaceカメラには、2種類のデジタルI/Oが採用されています。堅牢で途絶しにくい光結合I/Oポートと、非常に高速かつ5V(TTL)で使用可能なGPIO(汎用入出力)ピンです。

              安全かつ円滑にI/Oを使えるように、Baslerはace USB 3.0モデルで独立I/Oとして使える2種類のケーブルを開発。ひとつは光結合I/O用(青) 、もうひとつはGPIO用(黄色)です。 どちらのケーブルも長さが10メートルあり、なじみの深いヒロセ6ピンプラグと片側開口端を採用しています。

              アプリケーションの動作を最適化するために、I/Oケーブルと併せて以下のace USB 3.0カメラ用アクセサリーパーツをご使用になることをお勧めいたします。

              アクセサリーの全ラインアップは、アクセサリーデータベース でご覧いただけます。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。