2013年2月25日

              韓国Vision ShowおよびVision中国上海へのご招待

              当社代理店とともにBaslerでは、 USB3.インターフェース付き新型ace面スキャンカメラおよび新型racerラインスキャンカメラを展示いたします。 2013年3月13~16日に韓国Visionショーで、2013年3月19~21日にVision中国上海でお会いしますことを楽しみにしています。
              Basler aceシリーズ は、このクラスで最も人気があり、最もよく売れているカメラであり、新型USB 3.0カメラを含む約50モデルに成長しています。 Basler aceカメラはすべて、ギガビットイーサネット、Camera Link、または新型USB 3.0インターフェースが搭載されているかどうかとは無関係に、その価格比で優れた画像品質と傑出した性能を提供いたします。
              比類のない価格/性能比のBasler racerラインスキャンカメラは、間違いなくお客様のニーズに適合します。 カメラは、解像度 2k、4k、6k、8k、12k、およびGigEまたはCamera Linkインターフェース搭載で、ご利用いただけます。 最新のCMOS技術により、高性能です。 Basler racerカメラにはコンパクトでスリムな産業用ハウジングが付いており、このハウジングは、多くのラインスキャンカメラが隣り合って取り付けられているマルチカメラシステムに最適です。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。