2014年7月2日

              シリーズ生産:2MP CMOSセンサー搭載Basler ace GigEカメラ、e2vより

              Basler ace GigE
              ace GigEファミリーの最新機種は、e2vの2 MP Sapphire CMOSセンサーEV76C570であり、このセンサーは優れた画質、低いノイズ、60 fpsの速度、および自由に構成可能なシャッターモードを特徴としています。この新しいaceモデルにより、ユーザーはグローバルシャッターとローリングシャッターのどちらが対象用途に望ましいかを独自に決めることができます。このアプローチにより、新しい2 MP ace CMOSカメラは、工場の自動化、半導体およびエレクトロニクス生産、バーコードと印刷のスキャン、および交通監視などの幅広い用途で力を発揮します。

              全てのモデルまたはテストカメラについてのお問い合わせは、Basler セールスパートナーにお問い合わせください。

              以下のカメラモデルはシリーズ生産されています:
              このセンサーファミリーの他の ace モデル:

              • acA1300-60gm:1.3 MP、60 fps、モノクロ、グローバルシャッター
              • acA1300-60gc:1.3 MP、60 fps、カラー、グローバルシャッター
              • acA1280-60gm:1.3 MP、60 fps、モノクロ、ローリングシャッター
              • acA1280-60gc:1.3 MP、60 fps、カラー、ローリングシャッター
              当社のカメラの詳細について興味がおありですか?ご質問があれば、いつでも当社の営業チームまでお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。