2013年10月11日

              連続生産:Basler ace GigE カメラ、1.3 MP e2V CMOSセンサー搭載

              ace GigE
              成功しているBasler aceシリーズ は、市場において、最も幅広いセンサーの種類 と際立った価格/性能比率で群を抜いています。
              多数のace GigE製品群の最新機種:これらのモデルは、e2V社からの1.3 MPサファイヤCMOS センサー (EV76C560およびEV76C661)を備え、際立った画質品質、低雑音画像および、異なるカスタマーニーズに完璧に合わせたシャッターモード選択を提供します。

              ローリングシャッター装備の非常に価格対効果の高いモデル


              当社のパイプラインには、ローリングシャッターモードに最適化されたEV76C560センサーを基礎とする機種がその他2種類あります。acA1280-60gm (モノ)およびacA1280-60gc (カラー)です。これらのモデルのテスト用発注が可能になりました!
              数週間のうちに、これらも連続生産にはいります。これらのカメラは、極端に魅力的な価格/性能により、グローバルシャッターモードを必要としない非常に価格に敏感な用途に適するように特に設計されています。

              全てのモデルまたはテストサンプルカメラについてのお問い合わせは、Baslerセールスパートナーにお問い合わせください。

              連続生産:
              •    acA1300-60gm :1.3 MP、60 fps、モノクロ、グローバルシャッター
              •    acA1300-60gc :1.3 MP、60 fps、カラー、グローバルシャッター
              •    acA1300-60gmNIR :1.3 MP、60 fps、強化NIR感度搭載モノクロ、グローバルシャッター
              パートナー向けサンプルとして利用可能
              •    acA1280-60gm :1.3 MP、60 fps、モノクロ、ローリングシャッター
              •    acA1280-60gc :1.3 MP、60 fps、カラー、ローリングシャッター
              様々な用途に適し、NIR変更機種も利用可能

              1.3 MP ace CMOSカメラは、工場の自動化、半導体およびエレクトロニクス、バーコードスキャンおよび交通用途などの幅広い用途に適しています。 acA1300-60gm NIRカメラは、『グローバルシャッターモード』用に最適化されたEV76C661 センサーを備え、波長が850 nmであっても50%超の量子効率を備えた完璧な画像を提供します。これはすなわちシステムセットアップ時の照明費用の大幅な削減をもたらします。さら に、暗いまたは明るさが一定しない条件、あるいは夜間の作業であっても、完璧な画像を提供します。これにより、このカメラは特に監視タスクおよびバイオメ トリクスタスク、さらにはインテリジェントな交通システムおよび太陽光業界への応用に適しています。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。