2014年12月18日

              現在使用しているカメラに代わる、最適なモデルは?

              現在使用しているカメラに代わる、最適なモデルは?
              Basler A6xx FireWireカメラシリーズが市場に登場してから、すでに10年以上が経過しました。このシリーズの部品の一部には入手できなくなっているものもあるため、当社はこのシリーズが間もなく販売中止となる旨をお客様にお知らせしています。その一方で、このシリーズに代わる製品として推奨できるより高性能な新世代の製品の開発を進めています。

              既存の製品に適した代替用のカメラを見つけるには?

              製品の販売中止についてお知らせする際に、Baslerはカメラ特性がそのモデルと同じまたは類似した、現在入手可能なモデルについても推奨を行っています。これらのモデルはホームページの[販売中止製品]エリアの[サポート]にて一覧で表示されています。

              すばやく手軽な方法としては、当社のCamera Selectorを使用するという選択肢もご利用いただけます。Camera Selectorにより、各種カメラプラットフォーム(ラインスキャン、エリアスキャン、またはネットワークカメラ)を選び、さらに解像度、センサー、および光学仕様などの最適な諸条件を選択して、カメラポートフォリオから適したモデルを探し出すことができます。カメラの選定で重要になるのは、機能および性能特性が高ければそれでよいといった先入観ではなく、そのカメラが実際の使用状況に適しているかどうかという点です。たとえば以前ご利用されていたカメラは、50 fpsでも十分すぎるにもかかわらず、特別な設定なしに100 fpsのフレームレートで稼働していたかもしれません。あるいはAOIの使用により 、以前のカメラの解像度を完全に活かしてはおらず、それに代わるモデルは解像度が低くても問題ないといった場合もあります。実際に必要なピクセルについての詳細は、ダウンロードエリアにある同じタイトルのホワイトペーパー を参照してください。

              もちろん当社の営業チームまたは地域のBaslerセールスパートナーサポートチームと同様にお問い合せに対応いたします。

              手間をかける価値


              用途に合わせた実際の要件をチェックするのは少々手間がかかりますが、最終的には大きなメリットが得られます。新しいモデルに替えることで、より優れた性能、コストパフォーマンス、より簡単なインテグレーションなど多くのメリットがあるのです。
              例として2013年の発売以来、Basler racerは市場にて大変な反響をいただいています。顕著な柔軟性と優れた価値をお客様にご評価いただき、こうした実績を達成することができました。カメラと付属アクセサリーのコストはすべて非常に手頃な価格に抑えられており、マルチカメラシステムでも市場競争力のある条件で製造できる仕様になっています。

              多くの場合、Balser aceなら、FireWireからUSB3.0など新たなインタフェースへの置き換えでも、同じセンサーを使用頂くことが可能です。新しいUSB 3.0インターフェースとその関連するUSB3 Vision規格 は、FireWireに代わる最適な後継技術であり、技術的に類似していることから非常に経済的であり、また将来的に発売される機種への互換性も保証されています。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。