2014年9月8日

              新登場:Sony IMX 174 センサー搭載の新しいaceモデル

              Basler ace Cameras
              現在、市販されているセンサーの一つである:Sony IMX 174 CMOS センサーです。高フレームレート、驚異的な感度、最高の画質をお約束いたします。Basler には現在、このセンサーを搭載した 4 つの ace モデルがあります。2.3 MP の解像度、最先端のグローバルシャッター技術、抜群の価値を€799 ユーロでご提供します。 
              このカメラはお使いのマシンビジョンシステムをどのように改善できるのでしょうか?
              • カメラの高速性:フレームレートは毎秒 50 または 155 fps で、GigE と USB 3.0 の帯域幅をフルに使用することができます。
              • 卓越した取得画像:これらのモデルは、70% を超える量子効率、約 73dB のダイナミックレンジ、きわめて低いノイズを提供します。要約すれば、困難な照明条件でも卓越した画像が得られます。
              • 特に調節性能が高い:高速性と感度を兼ね備え、利用できる用途の幅が広がります。そのため、aceモデルは数多くの従来の産業用途だけでなく、顕微鏡検査(高感度が必要)や交通用途(高ダイナミックレンジが必要)などにも適しています。
              新しい ace カメラが特別である、その他の理由は?

              Basler aceの卓越したセンサー特性は、それが近年最も成功を収めたカメラシリーズとなったほんの一因にすぎません。Basler ace はまた、小型ながら頑丈なハウジング、きわめて安定したデータ転送技術、そして GigE Vision と USB3 Vision 規格の完全な実装を誇ります。パッケージには以下が同梱:延長された 3 年間保証、および当社の無料の Basler pylon Camera Software Suite 。

              詳細をお知りになりたいですか?

              詳細については、当社の営業チームまたは最寄りの Basler 販売パートナーまでお問い合わせください。また、VISION シュトゥットガルトフェア (2014 年 11 月 4~6 日) で当社のブースにお立ち寄りください。このフェアでは新しい ace IMX174 の全モデルを展示する予定です。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。