2016年7月20日

              デザイン・インサンプル第1弾を公開:ソニー社製センサーIMX 250、252、264、265を搭載したace新モデル

              ソニー社製センサーIMX 250、252、264、265を搭載したaceの5つの新しいUSB対応モデルについて、デザイン・インサンプルがご利用いただけるようになりました。これらの5つのモデルは、3.2メガピクセルから5メガピクセルまでの解像度に対応し、最大120fpsのフレームレートを備えています。
              これらのセンサーは、ピクセルサイズがわずか3.45umながらも、高感度かつ低ノイズを実現しており、優れた解像度とフレームレートで全体的な画質を向上させます。また、近赤外線領域での感度も改善されており、EL検査から交通関連、セキュリティなど近赤外線領域であまり高い感度を必要としない多くの用途において、専用の近赤外線センサーがなくても高い性能を発揮します。
              高速センサーIMX250とIMX252の低フレームレートモデルとしてIMX264とIMX265もラインアップされています。フレームレートは低くなりますが、低価格で同じ画質を実現できるため、高速撮影を必要としない用途に最適です。BaslerではIMX264とIMX265のみならず、高速センサーIMX250とIMX252をUSB 3.0 インターフェースと組み合わせてお届けしています。GigEとは異なり、USB 3.0はIMX250とIMX252が持つ高いフレームレートにも効果的に対応可能な帯域幅を備えています。GigE対応モデルには、より低価格なセンサーであるIMX264とIMX265を搭載しています。
              さらに、これらのセンサーはサイズもコンパクトなため、低価格な2/3インチのレンズと組み合わせて使用することできます。

              ソニー社製Pregius シリーズは、Baslerの大ヒットシリーズaceの理想的なパートナーであり、Baslerではこのシリーズに含まれる新型センサーIMX 250、252、264、265を搭載したaceとして、全12モデルを予定しています。

              デザイン・インサンプルがご利用可能なカメラモデルは以下の通りです。

              モデル

              画素数

              スピード

              センサー

              白黒/カラー

              インターフェース

              acA2040-55um

              3.2MP

              55fps

              IMX265

              モノクロ

              USB3.0

              acA2040-120um

              3.2MP

              120fps

              IMX252

              モノクロ

              USB3.0

              acA2440-35um

              5MP

              35fps

              IMX264

              モノクロ

              USB3.0

              acA2440-75uc

              5MP

              75fps

              IMX250

              カラー

              USB3.0

              acA2440-75um

              5MP

              75fps

              IMX250

              モノクロ

              USB3.0

              追加のデザイン・インサンプル(2016年第3~4四半期に公開予定)

              モデル

              画素数

              スピード

              センサー

              白黒/カラー

              インターフェース

              acA2040-55uc

              3.2MP

              55fps

              IMX265

              カラー

              USB3.0

              acA2040-120uc

              3.2MP

              120 fps

              IMX252

              カラー

              USB3.0

              acA2440-35uc

              5MP

              35fps

              IMX264

              カラー

              USB3.0

              acA2040-35gm

              3.2MP

              35fps

              IMX265

              モノクロ

              GigE

              acA2040-35gc

              3.2MP

              35fps

              IMX265

              カラー

              GigE

              acA2440-20gc

              5MP

              20fps

              IMX264

              カラー

              GigE

              acA2440-20gm

              5MP

              20fps

              IMX264

              モノクロ

              GigE

              詳細については、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までお気軽にお問い合わせください。

              ご希望の製品が見当たらない場合は、 100種類以上のモデルを取り揃えたaceの全ラインナップも是非ご覧ください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。