2014年8月5日

              高速で高解像度: 10 MP、14 MP解像度のace GigEとUSB 3.0カメラ

              Basler ace USB 3.0 and GigE with 10 + 14 MP Resolution
              今年初めに、Baslerは2台のace USB 3.0カメラacA3800-14um/uc (10 MP、14 fps)、およびacA4600-10uc(14 MP、10fps) を発売しました。これらのカメラは市場で高い評価を得ており、売れ行きも好調であることから、2014年第3四半期にはGigEインターフェース付きバージョンの発売を開始する予定です。これらのカメラは、顕微鏡検査からコードの読み取り、エレクトロニクスと半導体の検査にいたるまで、非常に幅広い用途に適しています。これら高解像度のaceモデルはどれも、Baslerの実証済みの品質できわめて優れたパフォーマンスを発揮します。— しかも、つねに魅力ある価格でのご提供となっています。

              カメラモデルの概要:

              • USB 3.0の帯域幅をフルに使用:10 MPで14 fps、14 MPの解像度で10 fps
              • データ速度をフルに活用したGigabit Ethernetの優れた高速性:10 MPで10 fps、14 MPの解像度でで7 fps
              • 非常に小型で高感度の画素を高解像度と小型のセンサー寸法で提供する、最新世代のAptina CMOSセンサー (Aptina A-pixテクノロジー)
              • 高解像度による、より充実したディテールと向上した有効視野 (FOV)。
              • USB3 Visionと GigE Visionの規格に100%準拠しており、安全なデータ転送と簡単な統合を保証
              • 無料のpylon Camera Software SuiteでBaslerカメラのすばやく簡単なセットアップが可能に
              白黒とカラーのモデルを6種類ご用意しています。どうぞお試しください: 

              • acA3800-14um、10 MP、14 fps、白黒、USB 3.0
              • acA3800-14uc、10 MP、14 fps、カラー、USB 3.0
              • acA4600-10uc、14 MP、10 fps、カラー、USB 3.0
              • acA3800-10gm、10 MP、14 fps、白黒、GigE --> 第3四半期の中頃/後半から発売開始
              • acA3800-10gc、10 MP、10 fps、カラー、GigE--> 第3四半期の中頃/後半から発売開始
              • acA4600-7gc、14 MP、7 fps、カラー、GigE--> 第3四半期の中頃/後半から発売開始
              さらに詳細な情報にご興味がおありですか?あるいはご自身でカメラをお試しになりたいですか?当社の営業チームか最寄りのBasler販売パートナーがそのお手伝いをいたします!

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。