2016年5月13日

              Baslerオリジナルアクセサリーをご存知ですか?

              広くて奥が深いマシンビジョンカメラ向けアクセサリー市場。Baslerでは、当社のカメラ向けに特別に開発されたアクセサリー製品を提供することで、カメラとレンズが最適に機能するようにしています。独自に製造しているこれらのアクセサリー製品は、Baslerでのみ販売しています。すべてのアクセサリー製品にはBaslerオリジナルアクセサリーを示すシールが貼られており、Baslerカメラと組み合わせて使用した時に最高の性能を発揮します。

              Baslerオリジナルアクセサリーの概要

              Basler Lenses:1/2インチまでのセンサー向けに開発されたピクセルサイズが非常に小さい高解像度レンズ。 Baslerのカメラシリーズacedartpulseに最適です。当社のカメラ向けに特別に開発されているので、組み合わせて使用した時に最高の性能を発揮します。

              I/O電源用PLC+ケーブル :Basler Lensesのほか、当社ではPLCに使用可能なI/O電源用PLC+ケーブルも提供しています。 PLCレベル(<8.4V)からTTLレベル(<1.4V)までの論理0の信号レベル に対応しており、プログラマブルロジックコントローラー(PLC)での使用に最適です。

              I/O信号のスムーズな送信が可能で、様々な干渉を排除することでカメラの性能を向上させるため、当社カメラを工業用途の過酷な環境で使用した場合でも、最高の性能を確保することができます。

              汎用I/Oケーブル光I/Oケーブル 当社のUSB 3.0インターフェース対応カメラaceには、丈夫で干渉に強い光結合I/O と高速かつ5V(TTL)の電圧 で使用可能な直接結合汎用I/O の2種類のデジタルI/Oが搭載されています。I/Oを安全かつ問題なく使用するために、Baslerでは、aceのUSB 3.0対応モデルに搭載されている光結合I/Oと汎用I/Oにそれぞれ使用できる2種類のケーブルをご用意しています。

              I/O電源ケーブル:様々な長さとプラグ形状に対応している当社のI/O電源用ツイストペアケーブルは、カメラの種類に応じてヒロセ電機社製6ピンプラグ、12ピンプラグ、M5 4ピン プラグを使用したものを取り揃え、電源の供給やインパルス信号の制御 が可能です。このほか、Baslerオリジナルアクセサリーでは、電源供給ユニットやBasler dartのI/Oが簡単に操作できるI/OボードBasler Lenses向けアクセサリー、 様々なカメラに対応した三脚マウント などもご用意しています。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。