2013年11月8日

              近日登場:10 および 14 MP 解像度の Basler ace USB 3.0

              Basler は USB 3.0 製品ライン を拡張して 3 つの新しいカメラモデルを加えます。2 種類のモノクロ 10 MP カメラ (acA3800-14um ) または 14 fps のカラー (acA3800-14uc )、および 10 fps の 14 MP カラーモデル (acA4600-10uc )。これらの強力なカメラは、顕微鏡やコードの読み取りから、電子機器および半導体の検査まで、幅広い用途に適しています。これらは以下の基本的な利点を提供します。
               
              •    アプリケーションの対象フィールドを拡張して画像細部をより大きくする。
              •    センサーフォーマット 1/2.3" を使用して、顕微鏡用途などのレンズ選択により柔軟性 を与える。
              •    センサーメーカーである Aptina 社からの A-Pix テクノロジーと互換性があり、ピクセルサイズが小さいにも関わらず向上した感度を提供する。
              •    けた外れの価格性能比で、検査システムのコストを削減。
               
              新しいカメラの詳細や、テストにご興味がありますか?当社の営業チーム、または地域の Basler セールスパートナー にお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。