2015年6月30日

              CMOS – 最新の開発成果とCMOSセンサー搭載のBaslerカメラ

              CMOS – 最新の開発成果とCMOSセンサー搭載のBaslerカメラ
              市場でのCMOSカメラの普及傾向は近年高まっています。とはいえ、予想を上回るCCDからCMOSへの移行スピードに当惑している方もいるでしょう。この移行をできるだけ簡単かつわかりやすくするために、鍵となる質問とそれに対する回答をまとめました。

              CCDからCMOSへの移行はいつ開始すべきですか。

              基本的には、いつ開始してもかまいません。早めに移行すれば、パフォーマンス向上やカメラにかかる費用の削減といったメリットが得られます。この点においては、早期に変更する方が合理的です。ただ、CCDベースのカメラを使用しているからといって今すぐ切り替えなければいけないというわけでもありません。まだしばらくCCDの供給は続くからです。まずは、2つのオプションのどちらが有利か緻密に検討することをお勧めします。

              移行にあたり、どのようなことを考慮すべきですか。

              考慮すべきことは、さほど多くありません。最適なCMOSセンサー搭載のカメラを見つけることおは非常に容易です。移行をより簡単にしたい場合、お使いのCCDカメラと同じ光学形式のCMOSセンサーを選択してください。システム設計の調整が最低限で済みます。また、Gigabit Ethernetなどの標準的インターフェースの使用も、移行の簡素化に役立ちます。Baslerでは、最新のCMOSセンサー搭載のaceモデル(29 mm x 29 mmハウジング)を多数用意し、既存のカメラ設計のほとんどに適応できるようにしています。スペースの制約が極めて重要な要素となるアナログ方式のFireWireカメラからの置き換えにおいても、パフォーマンスの向上も見込めます。

              最新のCMOSベースカメラを導入する上で、重要な点は何ですか。

              CCDセンサーの代わりにCMOSカメラを搭載するのは、思っているより簡単です。標準に準拠したハードウェアやソフトウェアを選択すればなおさらです。画質の最適化を含めた全体的なセンサーの調整はすべてカメラメーカーが担当するため、適切なCMOSカメラを選択する際にユーザーがすべき作業は以下の4点のみです。

              • カメラに求める解像度を決定する: 必要な解像度は、画像をどこまで細かく描出したいかによって異なります。
              • 必要なカメラインターフェースを明確にする: 選択すべきインターフェースは、必要なケーブル長、帯域幅、求められるフレームレートおよびリアルタイム機能、PCハードウェアの可用性によって異なります。当社のインターフェースアドバイザー が、用途に最適なインターフェース探しのお手伝いをします。
              • レンズと照明を選択する: センサーフォーマットを変更すると、レンズを変える必要もでてきます。当社のレンズセレクターを使えば、新しいレンズ探しも簡単です。照明は、新旧のセンサーで感度が異なる場合のみ調整する必要があります。
              • ソフトウェアやカメラ制御に関する統合作業: GenICamなどの一般的な規格、あるいはUSB3 VisionGigE Visionなどの標準インターフェースに準拠しているカメラであれば、搭載が簡単です。
              Baslerが後継機種として用意しているCMOSを教えてください。

              Baslerは、CMOSセンサーテクノロジーへと移行する業界の傾向を早くから予測し、様々なメーカーのセンサーを搭載したCMOSカメラで製品ポートフォリオを充実させてきました。最近では、ソニー社製のIMX174 CMOSセンサーを搭載したace GigEモデルとace USB 3.0モデルを、それぞれ2機種ずつ追加。2.3 MPの解像度、GigEで50フレーム/秒、USB 3.0で155フレーム/秒のフレームレートを誇るこの優秀なセンサーは、交通関連、顕微鏡検査、医療など要求水準が高い用途にも推奨できる製品です。
              さらに、オン・セミコンダクター社製のPYTHONシリーズCMOSセンサーを搭載したaceモデルも複数登場。最高750フレーム/秒のフレームレートで、優れた高画質画像を実現してくれます。様々なBasler CCDカメラのCMOS搭載後継機を網羅した総合的概要は、こちら からご覧ください。

              CCDからCOMSセンサーへの移行や、当社のCMOSカメラについてご不明な点がある場合は、 当社の営業チームにお問い合わせください。お客様の用途に適した選択肢をすべてご紹介いたします。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。