2013年11月19日

              カメラアクセサリー:新しいUSB 3.0ハブ(4ポート)

              Basler USB 3.0 Hub 4-Ports
              USB 3.0用アクセサリーのポートフォリオを拡張するために、Baslerでは現在USB 3.0ハブ(4ポート)を提供しています。このハブは、ace USB 3.0カメラとのマルチカメラセットアップの広範なテストで高い性能を示しています。このハブは金属製ハウジングを備えており、工業環境の用途に最適です。このハブはDINレールにマウントすることもできます。また、12~24V電源で動作し、スクリュー付きのコネクタを持つケーブルが付属しており、ハブとホストの間で安定した接続を保証しています。


              Basler ace USB 3.0カメラは USB3 Vision規格に準拠しています。ハードウェアとファームウェアはどちらもUSB3インターフェース仕様との互換性があります。多くの競合他社の製品とは異なり、当社の ace USB 3.0カメラは、システム統合に求められるUSB3 Visionの完全な適合性を十分活用するためにファームウェアの更新を必要としません。


              当社のアクセサリーデータベースにて、お使いのBaslerカメラで使用できるすべてのコンポーネントをご覧ください。カメラシリーズやモデル、または「カード、ハブ、スイッチ」などのアクセサリーカテゴリーを選択するだけで、データをご覧になることができます。


                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。