2014年4月6日

              Basler、過去最高益となった 2013 年の決算を報告

              Basler Building in Ahrensburg
              グループの販売額は 2013 年度 16%上昇し、6,510万ユーロとなりました。(前年度: 5,590万ユーロ)前年度 48.1%だった売上総利益は、49.9%に増加しました。税引前利益は 780 万ユーロでした(前年度: 560 万ユーロ、前年比 39 %増)。税引前収益率は12%(前年度:10%)でした。こうした結果から、以前当社がご案内した範囲の上限が達成されました。

              経営活動によるキャッシュフローは、1,210万ユーロ(前年度: 1,260万ユーロ 、4%減)となりました。経営活動と投資活動によるキャッシュフローの合計として計算されたフリー•キャッシュフローは、560 万ユーロ(前年度: 630 万ユーロ、11%減)に達しました。

              2013 年度、当社は 25 年間の歴史の中で最高の結果をもたらすことができました。こうした背景から、1 株当たり 47 セントの配当を本年の株主総会で提案いたします。

              2014 年度、当社は7,000 万から 7,400 万ユーロに達する売上げ増加を見込んでおります。産業カメラ市場の魅力的な成長機会により、将来の売上げ成長に対する投資は、これまで同様に弱めることなく継続されます。収益に関する限り、税引前利益率が 8%~10% と引き続き堅調であると想定しています。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。