2014年7月4日

              Basler は2MP、4 MP CMOSISセンサーを備えた強力なace USB 3.0カメラを発表

              Basler ace and CMOSIS
              Basler USB 3.0カメラは販売開始から一貫して最高のパフォーマンスを提供しています。Basler USB 3.0カメラは、ほんの短期間の内に価格と技術的な性能の面で最高の競争力を備えたカメラという定評を得ました。USBファミリーは発展を遂げており、現在では 特に人気の高い2つのセンサー、CMOSIS社のCMV2000とCMV4000を組み込むようになっています。これらのセンサーはここ数年にわたってace GigEおよびCamera Linkモデルの性能に寄与し続けており、 USB 3.0セットアップで一層有効に機能しています。

              高速での際立った画質

              EMVA 1288規格 に基づいて測定されるデータは、これらCMOS社のセンサーによる画質が従来のCCD技術よりも客観的に優れていることを示しています。その量子効率 (QE) は格段に優れており、不良な照明条件での低ノイズと並外れたダイナミックレンジを実現しています。これらのカメラは単に高速であるばかりでなく、以前にCCDセンサー (場合によっては冷却が必要) しか使用できなかった様々な新しい応用分野で力を発揮する柔軟性も備えています。

              USB3 Visionに準拠した以下の6種類のモデルでテストが可能です。
              Basler営業 チームまたは最寄りのBasler販売パートナー までお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。