2015年9月5日

              Baslerがドラッグチェーン用に5mのUSB 3.0ケーブルを販売開始

              Basler offers a 5 meter long USB 3.0 cable for use with drag chains
              5mのハイフレックスUSB 3.0ケーブル は、当社のUSB3 Vision対応カメラ「ace」にドラッグチェーンとして簡単に取り付けることができ、曲げ半径50mmの折り曲げに最低750万回耐えられる丈夫な構造になっています。マイクロBプラグはねじ込み式になっているため、カメラとケーブルを確実に接続できます。ケーブルのホスト側はAプラグになっており、ねじ込み式ではないためどんなタイプのUSB 3.0ソケットにも対応しています。

              ドラッグチェーン対応ケーブルとして販売するために厳格な試験を行いますが、具体的な内容としては次の通りです。まず、ケーブルの片側を固定し、もう片側を曲げ半径50mmの移動台車に取り付けます。その台車を500mmの距離で繰り返し前後に移動させ、ケーブルが動きに合わせて折れ曲がるようにし、1分間に30回この動作を繰り返しました。この試験の結果、750万回を超える折り曲げに耐えることが証明されました。

              最適な動作を保証するために、以下のUSB 3.0カードを使用することをおすすめします。

              当社の全アクセサリー製品の概要については、アクセサリーデータベースをご覧ください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。