2014年6月27日

              Baslerなら長距離でも大丈夫

              Basler USB 3.0 Cable
              当社のアクセサリープログラムは現在、3 mと5 mのUSB 3.0ケーブルだけでなく、8 mのケーブルも含まれており、 Baslerから直接入手できます。これらのパッシブケーブルにより、長いケーブルが必要な特殊な条件でace USB 3.0カメラを使用することができます。

              ケーブルはUSB3 Vision規格を満たしており、これにはカメラ側のねじ固定式USB 3.0マイクロ Bプラグとホスト側のUSB 3.0 Aプラグが含まれています。

              詳細については、当社のBasler営業チームまでお問い合わせください。当社の アクセサリーデータベースにて、お使いのBaslerカメラで使用できる多くのパーツをご覧ください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。