2013年12月19日

              Basler ace USB と pylon 4 カメラソフトウェアスィート – 「スーパーデュオ」

              Basler ace and pylon 4
              一部の USB 3.0 カメラとは異なり、Basler ace は USB3 ビジョン規格に完全に準拠しています - 弊社は先頭に立ってこの規格の開発に携わってきたため、この規格を熟知しています。設定が容易で使いやすい - さらに、お客様の事業をビジョンテクノロジーの未来へと橋渡しします。

              ace USB 3.0 は以下の特徴を備えています。

              • 解像度 VGA~5 MP までおよび 120 フレーム/秒のモデル(2014年第一四半期には10MPと14MPも
              • 高品質かつ現場で実証済みの CCD および CMOS センサー
              • 超コンパクトなハウジング:29 mm x 29 mm x 29 mm
              • 350 MB/秒の安定した帯域
              • 56 MB フレームバッファー、画像前処理、さらに多くの便利な機能
              • USB3 ビジョン規格に 100% 準拠
              Basler の pylon 4 カメラソフトウェアスィートは、既存の GigE Vision、IEEE1394 と Camera Link とともに、新しい USB3 Vision カメラインターフェース規格 との互換性も有しています。pylon が提供するプログラミングインターフェースは、使用されているカメラ インターフェースに関わらず、あらゆる Basler カメラで同じであるため、Basler USB3 Vision カメラで既存のプログラミングコードを修正せずに利用することができます。また、Basler pylon 4 は、Windows 8 (32bit、64bit) を正式にサポートする最初のバージョンでもあります。

              新たな pylon 4 カメラソフトウェアスィートは、ダウンロードエリア で入手可能です。

              以下のビデオでは、当社のアプリケーション・エンジニアリング・マネージャーである Matthew Breit が、新しい ace USB 3.0 エリアスキャンカメラとpylon 4の新機能について解説しています。

              RSSフィード

              BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
              RSSニュースフィード
               
              次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。