2015年3月13日

              Basler ace 10、14MPモデル――高解像度と卓越したコストパフォーマンス

              Basler ace 10、14MPモデル――高解像度と卓越したコストパフォーマンス
              最新世代のAptina社製10MP、14MP CMOSセンサーを搭載したBasler ace GigE、USB 3.0カメラが登場。新センサー技術(Aptina A-pix技術)により、極小なピクセルサイズと小さなセンサーサイズながらも細部までクリアな画像をご利用いただけます。センサーサイズが1/2.3''であるため、光学系の選択がよりフレキシブルになり、例えば顕微鏡など高解像度が求められる用途で幅広くご利用いただけます。Baslerレンズも、このセンサーサイズに最適です。

              Basler ace 10MP / 14MPモデルでは、USB 3.0(解像度10MPで14fps、14MPで10fps)またはGigE(解像度10MPで10fps、14MPで7fps)の帯域幅をフルに活用。さらに、USB3 Vision規格、GigE Vision規格に完全準拠することで、データ転送の安全性と統合の容易さを実現します。

              顕微鏡やバーコードリーダーから電子部品/半導体の検査装置まで、非常に幅広い用途でご利用いただける高解像度のaceモデル。高い実績を誇る品質と魅力的な価格で別格のパフォーマンスをお約束します。

              主な詳細一覧は、各モデルのページでご確認いただけます。
              • acA3800-14um、10MP、14fps、白黒、USB 3.0
              • acA3800-14uc、10MP、14fps、カラー、USB 3.0
              • acA4600-10uc、14MP、10fps、カラー、USB 3.0
              • acA3800-10gm、10MP、10fps、白黒、GigE-->2015年Q2より入手可能
              • acA3800-10gc、10MP、10fps、カラー、GigE-->2015年Q2より入手可能
              • acA4600-7gc、14MP、7fps、カラー、 GigE-->2015年Q2より入手可能
              新しいカメラの詳細については、当社の営業チーム、または地域の Basler販売パートナーにお問い合わせください

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。