2013年4月3日

              Basler、acA640-100gm/gc カメラの製品名を acA640-120gm/gc に変更。ICX618 センサーを活用し、毎秒120フレームを実現

              GigE Vision
              Baslerの開発者は、新しい acA640-120gm/gc で、20% の速度向上を達成できました。 当社の定評ある ace モデルの acA640-120gm および acA640-120gc は、従来の毎秒100フレームではなく、毎秒 120 フレームの処理を実現しています。 この効率と速度の向上によって、例えば半導体、エレクトロニクス製造、バーコード印刷およびスキャンなどの幅広い用途で、これらのカメラは一段と強力な競争相手となります。

              Basler の成功を納めた ace カメラ・シリーズは、GigE、Camera Link、新しい USB 3.0 のインターフェースで、現在は 50 モデルに発展しています。多様なモデルとセンサーに加え、例えばシーケンサー、色改良機能、56 MB の大きな内部メモリーなどの多彩な特徴を提供します。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。