2016年2月29日

              授賞式も鮮明に撮影するPGI

              ソニー社製センサーPregiusシリーズやオン・セミコンダクター社製センサーPYTHONシリーズを搭載した新型aceの全モデルには、Baslerの新機能PGIが搭載されています。
              カメラ内蔵型画像補正機能PGIは、カメラの最高速度で画質を向上させることができるため、プロセッサーに追加の負担をかけることなく、お使いのカメラで最高画質の画像を直接撮影できます。

              PGIはシャープネス、ノイズ除去、カラーアンチエイリアシング、5×5デベイヤリングの各機能で特別に構成されています。
              PGIがお届けする優れた画質を比較画像とともにご覧ください。

              PGIを使用していない場合 / PGIを使用した場合

              PGIを使用していない場合 / PGIを使用した場合

              比較画像から明らかなように、強力な機能を独自に組み合わせることで、PGIはaceの性能を向上させています。

              PGIは色の変化を鮮明に表示し、不具合を低減するとともに(5×5デベイヤリング)、カラーディストーションの補正とエイリアシング効果の除去(カラーアンチエイリアシング)、そしてシャープネスの向上(シャープネス)を行います。これら以外にも、PGIではノイズの発生をあらかじめ防止しており(ノイズ除去)、アクティブノイズフィルターを追加することでノイズレベルをさらに低減することも可能です。

              ace新モデル のほか、dartpulse の全モデルでもPGIをご利用いただけます。

              その他の特長:pylon Camera Software Suite を使用することで、PGIの起動や各機能の調整を簡単に行うことができます。

              詳細については、PGIページ でもご覧いただけます。
              PGIの各機能の詳細な仕組みについて知りたい場合は、当社のホワイトペーパー をご覧ください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。