2016年11月22日

              3Dブームの先へ:Basler初となる3Dカメラの量産を開始

              Basler's First ToF Camera Entering Series Production
              このほど、Basler初となる革新的な3Dカメラとして開発・評価作業を無事に完了し、多くのお客様からご好評をいただいているBasler ToFカメラの量産を開始しました。高解像度(VGA)・高機能を魅力的な価格で実現したBasler ToFカメラは、その優れたコストパフォーマンスで市場における異質の存在として、競合他社のカメラと大きく差別化を図った製品となっています。

              パルス式Time-of-Flight法を利用して撮影を行うこのカメラは、近赤外線に対応したハイパワーな8つのLEDを備えており、範囲マップ、強度マップ、信頼性マップ から構成される多視点画像を作成することにより、1回の撮影で2Dデータと3Dデータを同時に生成します。さらに、0mから13.3mの撮影範囲にある距離値を算出可能で、フレームレートは20fps、インターフェースには、一般的に使用されているGigEを採用しています。測定精度は、0.5mから5.8mの範囲でわずか±1cm。しかも、マルチチャンネル、HDRモード、外部トリガー、PTPなどの強力な機能を備えているため、複雑なシステムでも高速かつ簡単に撮影できます。Baslerでプロダクトマネージャーを担当するJana Bartelsは、次のように説明しています。「3次元情報を利用することにより、奥行きデータを必要とする作業の簡易化が実現し、様々なメリットをフルに活用できるようになります。ほとんどの場合、3Dデータを生成するために複数の2Dカメラを設置したり、レーザーによる三角測量を行ったりしなくても、ToFカメラ1台で十分に求める結果を出すことができ、作業の効率性向上とシステム全体のコスト削減につながります 。このほか、当社のToFカメラは他社のものよりも解像度が大幅に向上しており、価格も抑えられています」

              Basler ToFカメラは、ロボット工学、産業オートメーション、物流、医療、拡張現実など幅広い分野に最適です。

              詳細情報やカメラテスト に関するお問い合わせ

              業務プロセスの簡易化や複雑性の解消を進め、システムの全体コストを削減したいとお考えではありませんか?この機会に是非www.baslerweb.com/tof で詳細をご覧いただくか、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までカメラテストをお申し付けください。

              無料のホワイトペーパーを今すぐダウンロード:

              Time-of-Flight法や他の3D技術の詳細については、当社のVision Campusにある以下のホワイトペーパーでご覧いただけます。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。