2015年4月14日

              Sony社製IMX174センサー搭載ace もしくはIMX249センサー 搭載ace:用途に合わせたカメラ選びを

              Sony社製IMX174とIMX249を搭載したaceの両モデルは、どちらも最新のグローバルシャッター技術を備え、卓越した画質を誇ります。しかし、両モデルには大きな違いがあるのです。

              Sony社製IMX174 CMOSセンサーを搭載したaceモデルは、卓越した画質に加えて解像度2.3 MPで最大155 fpsという高速性を実現します。

              一方でSony社製IMX249搭載aceモデルが特に適しているのは、カメラの高速性よりもPregiusシリーズCMOSセンサーならではの優れた画質が求められる場面。解像度2.3メガピクセルで最大40 fpsを実現するカメラを、お客様の用途に合わせて低価格でご利用いただけます。

              Sony社製IMX174 CMOSセンサーを搭載したaceモデルの概要

              Sony社製IMX249 CMOSセンサーを搭載したaceモデルの概要

              aceの全モデルの概要についてはこちらをご覧ください。クリックするだけで、解像度やフレームレート、センサーを基準に豊富なモデルラインナップをフィルタリングできます。

              詳細は当社営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。