2015年12月15日

              オン・セミコンダクター社製PYTHONセンサー搭載ace:シリーズ生産中

              PYTHONシリーズの最新世代CMOSセンサーを搭載した初のBasler aceモデルが、大量注文可能になりました。PYTHON 300、PYTHON 500、PYTHON 1300センサー搭載のカメラは、VGAから1.3メガピクセルまでの解像度と、最大751フレーム/秒のスピードを実現。

              新型aceモデルは、コンパクトな設計と、最新のグローバルシャッター技術を採用した大型かつ高性能なCMOSセンサーの両立を実現した秀逸な製品。ファクトリーオートメーション顕微鏡検査医療交通といった要求の厳しい用途に最適です。いずれのモデルでも、USB3 VisionGigE Vision規格の全帯域幅をご活用いただけます。

              シリーズ生産中のカメラモデルは、以下のとおりです。

              詳細は、当社営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までお問い合わせください。

              ご希望に沿うカメラが見つからない場合、ソニー社製PregiusシリーズIMX174 CMOSセンサーを搭載したaceモデルもご検討ください。その他にも100種類にもおよぶ充実したaceポートフォリオをご用意しております

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。