2014年6月16日

              SynenTecは、Basler ace GigEカメラを利用して細胞研究に高速で高感度な目を提供

              fully automated cell analysis
              細胞レベルでのプロセスや疾病の機構を理解する上では、研究がきわめて重要となります。研究と医学において、ヒトの組織の観察には主に顕微鏡が使用されます。

              SynenTec GmbH社は、完全自動化された細胞分析用のイメージング顕微鏡検査機器を開発および生産をしています。同社のNyONEデバイスは細胞の研究とプロファイリングに使用されています。

              研究者はNyONEを使用し、細胞内部を詳細に調べ、細胞内のあらゆる細部を解析することができます。NyONEを使用することにより、細胞内プロセスを理解し、その流れ、軌跡をデジタルマッピングし、理解可能なデータに変換することが容易になります。画像処理とデジタルカメラは、この作業においてかけがえのないツールです。NyONEは、生体学的試料の顕微鏡画像を取り込む重要なタスクを処理するBasler ace GigEカメラが組み込まれています。

              このデバイスの動作方法とカメラの使用事例についてのより正確な詳細は、当社の 成功事例でご覧になれます。

              RSSフィード

              BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
              RSSニュースフィード
               
              次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。