免責事項

当ホームページ上に掲載されている情報および文書(データシート、ホワイトペーパー、使用上の注意事項)は、不正確または不完全である場合があり、その信頼性を完全に保証するものではありません。これらのコンテンツは、完全な検査および検証がされていない場合があります。また、現在の当社製品(ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアの更新など)に関する文書は、製品の更新に基づいた改訂が行われていない可能があります。以上のことから、当社は、当社が現在提示している証拠がない場合、または当社に重大な過失が認められる場合を除き、記載されている情報、または情報の使用に起因して発生する可能性のある結果に対して、一切の責任を負いません。

情報の使用について

当ホームページ上に掲載されている情報は、広告目的で使用することはできません。例外として、当社、当社製品およびサービスに関する調査を行う場合は、使用することができます。特に、ダウンロードしたソフトウェアについて、配布、販売、逆コンパイル、逆アセンブル、変更またはさらなる開発を行うことはできません。

引用元を明確に表示し、適切に機能している引用元へのHTMLリンクが提供されている場合に限り、当ホームページからの情報を引用することができます。コンテンツを部分的に引用する場合も、同様とします。
当社は、既存のすべての知的財産権の保有しており、将来的に発生する可能性のあるすべての知的財産権および当ホームページの情報に関する権利を主張します。特に、著作権の主張については、固有の© 記号を使用してその保有を主張しているかどうかを問いません。同様に、固有の© 記号を使用して権利を主張しているかどうかを問わず、既存のまたは将来的に発生する可能性のあるすべての製品またはサービスの名称を付したラベルに対する権利を主張します。当社は、いかなるライセンスまたはライセンスに類する権利についても、ここに付与しません。
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。