pylon Benutzerumfrage 2017

pylon Benutzerumfrage 2017

Helfen Sie uns mit Ihrer Teilnahme, die pylon Camera Software Suite weiter zu optimieren.
Wir freuen uns über zahlreiches Feedback!

Jetzt teilnehmen

pylon Linux ARM

Die pylon Camera Software Suite ist ein Software-Paket, bestehend aus einem Easy-To-Use SDK sowie Treibern und Tools, mit dem Sie jede Basler auf einem Computer mit einem Windows-, Linux- oder OS X-Betriebssystem betreiben können. Sie bietet uneingeschränkten Zugang zu den neuesten Kameramodellen und den aktuellsten Features.

Die Basler pylon Linux ARM Software, das ReadMe und die pylon Linux ARM Dokumentation können Sie hier herunterladen.

Die Vorteile des pylon Linux ARM Release auf einen Blick

  • Uneingeschränkte Unterstützung von Basler GigE- und USB 3.0-Kameras
  • Konfigurationsunterstützung für BCON-Kameras
  • Support für ARM 32 Bit in Soft- und Hardfloat-Varianten: pylon für Linux wurde u.a. auf folgenden ARM-Systemen erfolgreich getestet: Raspberry Pi, nvidia Jetson, Mirabox, Wandboard und Inforce. Eine Application Note zum Thema „pylon auf ARM-Systemen“ finden Sie hier.
  • Maßgeschneidert für Embedded-Systeme

Die aktuelle Version von pylon für Linux (ARM) läuft auf allen aktuellen Linux-Kernelversionen (3.x oder höher, genaue Informationen entnehmen Sie bitte dem ReadMe).

pylon 5 – schneller, kleiner, einfacher!

Mit der pylon 5 Camera Software Suite stellt Basler als erster Kamerahersteller überhaupt eine Software zur Verfügung, die die neue GenICam 3 Technologie verwendet.
 
Schneller: Dank GenICam 3 werden Kameras jetzt etwa 4-mal so schnell geöffnet wie bei den GenICam-Vorläuferversionen.

Kleiner: GenICam 3 benötigt im Vergleich zu vorherigen GenICam-Versionen nur noch etwa halb so viel Arbeitsspeicher.

Beide Eigenschaften kommen insbesondere bei embedded Systemen vorteilhaft zum Tragen. Dabei ist der neue Standard weitgehend rückwärtskompatibel, es sind keine oder nur geringe Code-Modifikationen bestehender Software nötig und auch ältere Basler Kameras profitieren von diesen Neuerungen in pylon. Ggf. nötige Änderungen werden ausführlich im pylon Migration Guide beschrieben.

Einfacher:
Dank der neuen Möglichkeit des einfachen Copy-Deployments können mit den pylon SDK erstellte Programme unkompliziert wie nie an den Endanwender ausgeliefert werden, es müssen einfach nur die tatsächlich zur Laufzeit benötigten pylon-Dateien auf das Zielsystem kopiert werden – damit lassen sich pylon-basierte Applikationen so schlank und ressourcenschonend wie nie redistributieren. Außerdem ist es dank Copy-Deployment kein Problem, pylon konfliktfrei zu Machine Vision Software-Paketen auch anderer Hersteller, die auf GenICam-Technologie basieren, zu installieren.

Erleichterte Softwareentwicklung für Embedded Systeme

Aufgrund der – im Vergleich zu Standard Desktop Systemen - deutlichen Kostenvorteile, werden Embedded Systeme für Vision-Applikationen immer interessanter. Allerdings gestaltet sich die Softwareentwicklung für ein Embedded-Target im Vergleich zu einem Standard-System oftmals deutlich komplexer  - und damit teurer.
pylon erleichtert den Entwicklungsprozess für Embedded Systeme und kann so helfen, die Entwicklungskosten zu reduzieren und damit die Kostenschwelle, ab der sich eine Embedded-Entwicklung lohnt, zu senken:
  • Da pylon unterschiedliche Betriebssysteme (Windows, Mac OS X, Linux) und Prozessorarchitekturen (x86, ARM) unterstützt und jeweils genau das gleiche API zur Verfügung stellt, kann die Applikationsentwicklung (z.B. eines Prototypen) ohne weiteres auf einem Standard PC begonnen werden und später ohne Codeänderungen auf eine andere, z.B. Embedded Plattform portiert werden. Auch bereits existierender pylon-basierter Code kann so ohne weiteres von einem Desktop- auf ein Embedded-Target migriert werden.
  • Auch unabhängig von der verwendeten Kameraschnittstellentechnologie (GigE, USB, usw.) stellt pylon ein immer gleiches API zur Verfügung. Dadurch ist es möglich, die Entwicklung, z.B. in der Evaluierungs- und Prototypenphase, zunächst mit einer einfach zu integrierenden, Plug&Play-fähigen Kamera (z.B. dart mit USB3 Vision Interface), zu beginnen, um später im Embedded-Kontext auf eine andere Schnittstelle (z.B. dart mit BCON Interface) zu wechseln. Dieser Umstieg erfordert – wenn überhaupt – nur wenige Zeilen Codeänderung.

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.