Industriekameras von Basler
Die passende Kamera für Ihre Anwendung
Was bedeutet Industriekamera?
Industriekameras findet man heute in immer mehr Einsatzgebieten: Sie werden zum Beispiel für die Produktionsüberwachung verwendet oder sie müssen komplizierte Messaufgaben erfüllen. Die industrielle Bildverarbeitung dient dabei vor allem der Qualitätskontrolle. Digitale Industriekameras sind in der Regel robuster als herkömmliche Digitalkameras, wie man sie zum Beispiel für Urlaubsschnappschüsse verwendet. Schließlich sind sie auch ganz anderen äußeren Einflüssen ausgesetzt, zum Beispiel bei Anwendungen mit hoher Umgebungstemperatur.
Es gibt noch weitere entscheidende Unterschiede: Die Bildqualität einer Industriekamera ist oft höher als die einer „normalen“ Kamera, da gerade bei bestimmten Messaufgaben viel detailreichere Bilder aufgenommen werden müssen. Die bekannten Elemente einer Digitalkamera, wie einen Sucher, einen Auslöser oder eine Blitzautomatik, sucht man bei Industriekameras vergebens. Diese Kameras werden über eine Schnittstelle, auch Interface genannt, mit einem Computer verbunden. Über ein I/O-Kabel (I/O steht für Input/Output) wird die Kamera getriggert. Dabei wird über eine auf dem PC installierte Software das Signal gesendet, ein Bild aufzunehmen. Im übertragenen Sinne könnte man dies den „Auslöser“ nennen.
Wie funktionieren Industriekameras?
Basler Kameras und Zubehör
Ob CMOS- oder CCD-Sensor, GigE- oder USB 3.0-Schnittstelle – das Sortiment der Basler Kameras umfasst eine breite Auswahl an Flächenkameras und Zeilenkameras. Mit der kostenlosen Basler pylon Camera Software Suite steht eine speziell auf diese Industriekameras zugeschnittene Software zur Verfügung. Außerdem gibt es eine breite Palette an passendem Zubehör – dazu zählen die Basler Lenses: Sie sind perfekt auf Basler Kameras mit Sensoren kleiner 1/2“ abgestimmte Objektive.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem großen Portfolio: Ob Mono- oder Farbkameras, mit CCD oder CMOS Sensor von Herstellern wie e2V, AMS, Sony oder onsemi, USB 3.0, GigE, FireWire oder Camera Link Schnittstelle, Auflösung von VGA bis 12 MP oder mit Bildraten bis zu 750 fps (Frames per Second) – bei dieser Auswahl ist sicher auch die richtige Kamera für Ihre Anwendung dabei.
Anwendung einer Industriekamera
Eine Industriekamera kann in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden. Zeilenkameras, wie die racer werden häufig für die Überprüfung von Endlosbahnen, etwa für die Druckbildkontrolle, eingesetzt. Flächenkameras, wie die ace, dart, pulse oder Basler beat finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen der Fabrikautomation wieder, wo sie Teile identifizieren, sortieren oder inspizieren. Basler Industriekameras kommen unter anderem in intelligenten Verkehrssystemen, bei Retail - und Mikroskopie-Anwendungen zum Einsatz.
Im Folgenden finden Sie einige Anwendungsbeispiele:
Es werden 9 von 41 Artikeln angezeigt:
Basler setzt Standards
Damit Basler Kameras auch in Ihrer Anwendung problemlos laufen, halten wir uns nicht nur an branchenweite Standards, wir sind auch dabei, wenn es darum geht, diese Standards zu definieren. Basler ist aktives Mitglied in verschiedenen Standardisierungskomitees wie Camera Link, GigE Vision, USB3 Vision und EMVA1288.
Auch GenICam gehört dazu: Wir sind eines der Unternehmen, die an der Ausarbeitung der Anforderungen dieses Standards maßgeblich beteiligt waren. GenICam steht für „Generic Interface for Cameras“ und stellt eine generische Programmierschnittstelle für Industriekameras dar.
Ein weiteres Argument für Basler Kameras: Basler steht für Qualität. Jede unserer Kameras wird von uns auf Herz und Nieren überprüft und einer präzisen Kalibrierung sowie umfassenden mechanischen, elektrischen und optischen Tests unterzogen, bevor sie eine unserer beiden Produktionsstätten verlässt. Dabei ist uns eine möglichst schlanke Produktion wichtig. Denn dank der schlanken Prozesse können wir Aufwand, Fehler und Kosten reduzieren und qualitativ hochwertige Kameras fertigen. Dadurch können Sie als Kunde von unserem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren.