Pressemitteilungen

Pressemitteilungen  Seite  1  von  6
Kategorie wählen
Monat wählen
Jahr wählen
  • 7. März 2017

    In Serie: Basler dart Kameramodule mit BCON Schnittstelle und Development Kit für Embedded Vision Anwendungen

    Ab sofort sind Baslers dart Boardlevel-Kameramodule mit BCON for LVDS-Schnittstelle und das extra für diese Kameramodelle entwickelte PowerPack for Embedded Vision verfügbar.   mehr

  • 1. März 2017

    Basler erweitert Mikroskopie PowerPacks um schnelle Kameramodelle und neuartigen Schärferegler

    Neue Basler Mikroskopie-Kameras mit Pregius Sensoren von Sony und PYTHON Sensoren von ON Semiconductor  bieten hohe Auflösungen und Bildwiederholraten. Neuartige Funktion zur Schärferegelung liefert optimierte Bilder ohne Geschwindigkeitseinbußen.   mehr

  • 16. Januar 2017

    Serienproduktion gestartet: Zwölf neue ace Modelle mit IMX-Sensoren von Sony

    Serienproduktion von zwölf neuen Basler ace Modelle mit den Sensoren IMX250, IMX252, IMX264 und IMX265 aus der Pregius-Reihe von Sony gestartet.   mehr

  • 11. Januar 2017

    Basler präsentiert Kameramodule für Embedded Vision auf der embedded world 2017

    In diesem Jahr wird der Kamerahersteller Basler erstmals auf der embedded world Messe in Nürnberg vertreten sein und untermauert damit seine Ausrichtung auf den Embedded Vision Bereich.   mehr

  • 9. Dezember 2016

    Basler Will Demonstrate The Power Of Image Optimization at Photonics West

    At the prestigious show held in San Francisco on January 31 Basler will show live how to get rid of artifacts, increase sharpness and improve the image data quality.   mehr

  • 15. November 2016

    Baslers erste 3D-Kamera geht in Serienproduktion

    Baslers ToF-Kamera ist die erste industrielle Time-of-Flight-Kamera mit VGA-Auflösung im mittleren Preissegment. Sie liefert zu jedem einzelnen Pixel die zugehörigen Tiefendaten, ist einfach zu integrieren und bietet hohes Einsparpotenzial beim Systemaufbau.   mehr

  • 7. November 2016

    Basler bringt Development Kit für Embedded Vision Anwendungen auf den Markt

    Das Basler PowerPack for Embedded Vision ist ein Development Kit zur Integration einer Basler dart Kamera mit BCON for LVDS-Schnittstelle. Es enthält ein dart Kameramodul, ein Processing Board auf Basis des Xilinx ZYNQ®-7010 sowie weiteres Zubehör und bietet ein komplettes Beispiel-Setup für eine LVDS-basierte Kameraanbindung.   mehr

  • 12. Oktober 2016

    Basler welcomes a new Regional Sales Manager for the US Southeast

    Starting in October 2016, Sean Flynn will manage the 15 state territory.   mehr

  • 1. September 2016

    Online-Portal Imaginghub.com für Embedded Vision jetzt live

    Imaginghub ist eine einzigartige Online-Community zum Thema „Embedded Vision“ sowie möglichen Anwendungen und richtet sich an Ingenieure, Entwickler und Bastler vom Einsteiger bis zum Experten. Gemeinsam mit wichtigen Unternehmen der Branche wie Advantech, NVIDIA und Xilinx unterstützt Imaginghub die Entwicklung neuer Embedded Vision-Lösungen.   mehr

  • 25. August 2016

    Basler adressiert Fokusthemen der Branche auf der VISION Stuttgart

    Als weltweit führender Hersteller von industriellen Digitalkameras nimmt Basler erneut an der Weltleitmesse der Bildverarbeitung teil: VISION Stuttgart, 08.-10.11.2016. Unter den Überschriften Produktzuverlässigkeit, Kameraleistungsfähigkeit, steigender Kostensensibilität sowie Embedded Vision werden innovative Produkte und Lösungen vorgestellt.   mehr

  • 18. August 2016

    Neues Basler PowerPack mit Mikroskopie pulse 3,3 MP erhältlich

    Kamerahersteller Basler bietet ein weiteres Basler PowerPack für Mikroskopie an. Das neue Plug-and-Play-Paket enthält die Mikroskopie-Kamera pulse mit 3,3 MP Auflösung. Zusätzlich stellt die enthaltene Basler Mikroskopie-Software jetzt weitere Funktionen bereit.   mehr

  • 10. Mai 2016

    In Serie: Acht neue Basler ace Modelle mit PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor

    Ab sofort sind acht neue Basler ace Modelle mit den CMOS-Sensoren der PYTHON-Serie von ON Semiconductor verfügbar.   mehr

  • 7. April 2016

    Basler PowerPack für Mikroskopie: Maßgeschneidertes Komplett-Kamerapaket für Mikroskopie-Anwendungen

    Basierend auf den heutigen Mikroskopie-Anforderungen bietet das Basler PowerPack für Mikroskopie hochwertige Kameras mit allen notwendigen Komponenten für eine leichte Systemeinrichtung und einfache Installation. Die Farbkameras sind mit modernster CMOS-Sensor-Technologie und einer standardisierten USB 3.0-Schnittstelle in verschiedenen Leistungskonfigurationen erhältlich. Die gewählte Kamera wird mit umfassend geprüftem und hochwertigem Zubehör sowie mit einer professionellen Basler Mikroskopie-Software zur Kamerasteuerung und für Bildakquisition, Verarbeitung und Analyse geliefert.  mehr

  • 29. März 2016

    Basler meldet Geschäftszahlen für 2015: Unternehmen bestätigt Wachstumskurs

    Umsatz 85,4 Mio. € (2014: 79,2 Mio. €, +8 %), Auftragseingang 83,0 Mio. € (2014: 82,7 Mio. €), Vorsteuerergebnis 9,1 Mio. € (2014: 11,1 Mio. €, -18 %), Freier Cashflow 3,6 Mio. € (2014: 7,4 Mio. €, -51 %), Prognose 2016: Umsatz 90 – 92 Mio. €, Vorsteuer-Rendite 9 – 10 %   mehr

  • 23. März 2016

    BCON – Baslers Schnittstelle für die dart Kameraserie

    BCON ist eine neue und einzigartige von Basler entwickelte Schnittstelle zum Anschluss an LVDS-basierte Vision-Technologie. Zusammen mit der Basler dart Boardlevel-Kamera ermöglicht diese neue Schnittstelle eine schlanke Bildverarbeitung sowie eine maximal optimierte Sensor-Frontend- und Bildverarbeitungsarchitektur für Embedded Anwendungen.   mehr