5. Juli 2012

              Sicher shoppen mit Basler - Größtes Einkaufszentrum in Bosnien-Herzegowina setzt auf Basler IP-Kameras

              In „Mepas Mall“ in Mostar laden mehr als 90 Geschäfte, Gastronomiebetriebe, ein Kino und ein Hotel Besucher auf rund 100.000 m2 zu einem abwechslungsreichen Aufenthalt ein. Für die Sicherung der Innen- und Außenbereiche setzt Agencija KAMIR, Sicherheitsberater der Betreiber, dabei auf Digitalkameras von Basler.
              Ausschlaggebend für ihre Entscheidung zugunsten einer digitalen Lösung war laut KAMIR-Mitarbeiter Ivica Brekalo die im Vergleich zu analogen Systemen höhere Auflösung und bessere Bildqualität. Basler IP-Fixed-Dome-Kameras mit schlagfestem Kuppelgehäuse wurden mithilfe eines Decken-Einbaukits flächenbündig an der Decke eingebaut und überwachen die öffentlichen Innenbereiche wie Ein- und Ausgänge, Plätze und Korridore. Selbst bei mittlerem bis schwachem Licht lassen sich kleinste Details eindeutig auf dem Bildmaterial identifizieren – ein Aspekt, der besonders bei Fällen von Taschendiebstahl und Vandalismus eine entscheidende Rolle für die Beweislage spielen kann. 


              In Bereichen mit wenig Licht wie Tiefgaragen und Lagerräumen wurden IP-Fixed-Box-Kameras mit einer zusätzlichen Tag/Nacht-Funktion installiert. Dabei sorgt ein schwenkbarer IR-Sperrfilter im Tagmodus bei guten Lichtverhältnissen für eine korrekte Farbwiedergabe. Bei einbrechender Dunkelheit geht die Kamera automatisch in den Nachtmodus über. Dabei wird der Filter vom Sensor weggeschwenkt und die dadurch noch lichtempfindlichere Kamera liefert hochwertige Schwarz/Weiß-Aufnahmen.
              Die anschließende Komprimierung der Bilder im H.264-Format spart im Vergleich zur MJPEG-Kompression wertvollen Speicherplatz. So können Videoaufnahmen bis zu 30 Tage lang gespeichert werden. „Die brillante Qualität der Bilder bestätigt unsere Entscheidung zugunsten der IP-Kameras von Basler“,  so Ivica Brekalo. Für die Kunden bleibt die Überwachung dezent im Hintergrund – so trägt Basler zu einem entspannten und sicheren Einkaufserlebnis in der Mepas Mall bei.

              Weitere Success Stories finden Sie in unserem Download-Bereich.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.