25. Juni 2011

              Schauen Sie sich unsere neuen Kasino-Anwendungsfilme an!

              Kasino
              Laden Sie unsere Anwendungsfilme herunter, um sich ein Bild von Basler IP-Kameras in einer Kasinoumgebung zu machen.
              Die 30 fps/100 fps-Vergleichsfilme zeigen Bilder einer Basler BIP2-640c-dn IP-Kamera, die mit einer enormen Geschwindigkeit von 100 Bildern pro Sekunde aufzeichnet, im Vergleich zu einer Kamera, die mit nur 30 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Beide Videostreams werden mit normaler Geschwindigkeit und in extremer Zeitlupe abgespielt. In der Zeitlupe laufen die mit 100 fps aufgezeichneten Bilder flüssig, der 30 fps-Stream jedoch wirkt abgehackt. Können Sie den Kartentrick bei 30 fps oder erst bei 100 fps erkennen?
              Der CCD/CMOS-Vergleich zeigt die unterschiedliche Bildqualität in CCD- bzw. CMOS-Sensoren.
              Außerdem zeigen wir Ihnen den Vorteil des von Basler optimierten H.264-Kompressionsformats gegenüber der Standard-H.264-Kompression. Aufgrund einer eigens entwickelten GOP-Struktur (GOP: Gruppe von aufeinanderfolgenden Einzelbildern in einem Videostream) liefert die von Basler optimierte H.264-Kompression selbst dann eine flüssige Bewegung, wenn ein Videostream rückwärts abgespielt wird!
              Um sich die Filme anzuschauen, klicken Sie hier.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.