14. Januar 2016

              pylon 5 – Jetzt auch für Linux!

              Mit dem Release der pylon 5 Camera Software Suite im November 2015 hat Basler als erster Kamerahersteller überhaupt eine Software eingeführt, die die neue GenICam 3-Technologie verwendet.  Ab sofort ist pylon 5 auch für Linux (x86 und ARM) verfügbar.

              Schneller: Dank GenICam 3 werden Kameras jetzt etwa 4 mal so schnell geöffnet wie bei den GenICam-Vorläuferversionen.

              Kleiner: GenICam 3 benötigt im Vergleich zu vorherigen GenICam-Versionen nur noch etwa halb so viel Arbeitsspeicher.

              Einfacher: Dank der neuen Möglichkeit des einfachen Copy-Deployments können mit den pylon SDK erstellte Programme so unkompliziert wie nie an den Endanwender ausgeliefert werden. Damit kann pylon konfliktfrei zu Machine Vision Software-Paketen anderer Hersteller, die auf GenICam-Technologie basieren, installiert werden.

              Erfahren Sie mehr zum Unterschied zwischen pylon 4 und pylon 5. Einen Vergleich finden Sie hier auf unserer pylon Seite.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.