29. Oktober 2012

              Neue pylon Version verfügbar - pylon 3.2 mit überarbeitetem IP Configurator

              Die neue Version 3.2 des pylon SDK wartet mit einem komplett neugestalteten IP Configurator auf. Die Netzwerkkonfiguration der Basler GigE Vision-Kameras wird gegenüber der Vorläuferversion deutlich einfacher, sicherer und weniger fehleranfällig.

              Der neue IP Configurator stellt alle Netzwerkadapter mit den angeschlossenen Kameras dar – man sieht auf einen Blick, welche Kameras an welcher Karte angeschlossen sind. Dabei wird die vollständige IP-Konfiguration sowohl der Kameras als auch der Netzwerkadapter angezeigt. Es ist also nicht länger erforderlich zwischen verschiedenen Fenstern hin- und herzuschalten, um alle Informationen für eine korrekte Kamerakonfiguration zu erhalten – es ist sogar möglich die IP-Konfiguration der Netzwerkkarte direkt über den IP Configurator vorzunehmen.

              Dank des neuen Broadcast IP Configuration-Mechanismus ist es auch nicht mehr nötig, der Kamera eine temporäre IP-Adresse zuzuordnen – einfach konfigurieren und speichern – das war’s.

              Darüber hinaus enthält das neue pylon Release eine Reihe wichtiger Bugfixes und Verbesserungen. Die Details finden Sie wie immer in den pylon Release Notes.

              Hier geht's zum pylon Download.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.