3. Mai 2013

              Kamerazubehör: Neue GigE 4-Port-Karte verfügbar

              GigE 4-Port-Karte

              GigE 4-Port-Karte

              Durch unsere neue 4-Port GigE PoE Karte ist es nun möglich, vier Basler GigE-Kameras mit nur einer Karte und vier GigE-Kabeln zu betreiben. Durch die Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) ist ein einziges Kabel zur Übertragung von Spannung und Datensignal ausreichend.

              Die GIE64+ von Adlink ist eine PCI Express x4 Lane Karte, die einen unabhängigen Betrieb von vier Kameras gleichzeitig mit der vollen Datenübertragungsrate ermöglicht. Zusätzlich bietet die GIE64+ von Adlink IEEE 1588 (Precision Time Protocol), welches die Synchronisation von Multi-Kamera Set-ups erreicht.

              Die Karte bietet Ihnen somit eine einfache Installation ohne zusätzlichen PoE-Switch oder externe Spannungseinspeisung und trägt zur Senkung der Systemkosten bei.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.