1. Oktober 2011

              ITS im Fokus: Basler bei "All over IP" und ITS World Congress

              Verkehrsübewachungssysteme
              In diesem Jahr findet das „All over IP"-Forum  vom 23.-24. November in Moskau statt. Das Forum hat sich zu einer wichtigen Veranstaltung für IT- und Sicherheitsexperten sowie für Fachleute aus der Telekommunikationsbranche entwickelt. Der Fokus bei diesem Event liegt auf IP-Kameras und Videomanagement-Systemen, bietet aber auch eine hervorragende Gelegenheit für Weiterbildung, fachlichen Austausch und Kontaktpflege. Damit dafür mehr Zeit zur Verfügung steht, wurde das Forum in diesem Jahr von einem Tag auf zwei Tage verlängert.

              Enzio Schneider, unser Produktmanager für intelligente Verkehrsüberwachungssysteme (ITS), wird Basler zusammen mit unserem Key Account Manager Lars Brinkmann auf dem Forum vertreten.
              Enzio Schneider wird einen Vortrag halten zum Thema „Das Beste aus beiden Welten bei Geschwindigkeitskontrolle und Nummernschilderkennung / IP- und Industriekameras".

              Geschwindigkeitskontrolle und Nummernschilderkennung sind zwei Beispiele für Anwendungen, in denen IP-Kameras erfolgreich eingesetzt werden. In seiner Präsentation wird Enzio Schneider aufzeigen, inwiefern die IP-Welt und die Welt der maschinellen Bildverarbeitung zusammenrücken und wie der Kunde von diesem Trend profitieren kann.

              Um intelligente Verkehrsüberwachung geht es auch auf dem ITS World Congress, der vom 17.-20. Oktober 2011 in Orlando stattfindet. Basler wird auch hier mit einer Auswahl an IP- und Industriekameras vertreten sein.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.