24. Juni 2015

              In Serienproduktion: Basler ace mit Sonys IMX174-Sensor

              Basler ace mit Sonys IMX174-Sensor
              Die neuesten Mitglieder der Basler ace Familie verfügen über den Sony IMX174 CMOS-Sensor. Die Kameras arbeiten mit modernster Global Shutter-Technologie und sind einer Auflösungen von 2,3 Megapixeln erhältlich. Insbesondere die Kombination aus kleiner Bauform und großen, leistungsstarken Sensoren zeichnen die neuen ace Modelle aus.

              Die Basler ace Kameras bestechen durch eine hohe Quanteneffizienz, einen großen Dynamikbereich und äußerst niedriges Rauschen. Somit erreichen diese Kameramodelle selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen eine außerordentlich hohe Bildqualität wie sonst nur CCD-Sensoren. Sie eignen sich unter anderem für Anwendungen in der Fabrikautomation, aber auch in der Verkehrs- und Logistikbranche sowie der Mikroskopie und Medizintechnik.

              In Serienproduktion sind folgende Kameramodelle:
              Weitere Informationen zu allen Modellen oder Testkameras erhalten Sie bei Ihrem Basler Vertriebspartner.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.