11. Oktober 2013

              In Serienproduktion: Basler ace GigE-Kameras mit 1.3 MP e2V CMOS-Sensoren

              ace GigE
              Baslers erfolgreiche ace Kameraserie besticht durch ihre große Auswahl an Sensoren und das außergewöhnlich faire Verhältnis von Preis und Leistung. Neueste Mitglieder der großen ace GigE Familie: Drei Modelle mit den 1.3 MP Saphire CMOS-Sensoren EV76C560 und EV76C661 von e2V mit hervorragender Bildqualität, niedrigem Rauschen und frei wählbarem Shutter Modus.

              Extrem preisattraktive Variante mit Rolling Shutter

              Wir haben außerdem zwei weitere Varianten basierend auf dem EV76C560 Sensor und mit Rolling Shutter im Köcher - die acA1280-60gm (Mono) und die acA1280-60gc (Color). Diese Modelle können Sie ab jetzt zum Testen bestellen! Auch sie gehen in ein paar Wochen in Serienproduktion. Diese Kameras sind speziell auf sehr preissensitive Anwendungen zugeschnitten, die nicht auf einen Global Shutter Modus angewiesen sind, so dass die 1.3 MP Rolling Shutter Modelle extrem preisattraktiv sind.

              Weitere Informationen zu allen Modellen oder Testkameras erhalten Sie bei Ihrem Basler Vertriebspartner.

              In Serienproduktion:
              • acA1300-60gm: 1.3 MP, 60 Bilder pro Sekunde, Mono, Global Shutter
              • acA1300-60gc: 1.3 MP, 60 Bilder pro Sekunde, Farbe, Global Shutter
              • acA1300-60gmNIR: 1.3 MP, 60 Bilder pro Sekunde, Mono mit erhöhter Empfindlichkeit im NIR-Bereich, Global Shutter
              Als Partner Samples verfügbar:
              • acA1280-60gm: 1.3 MP, 60 Bilder pro Sekunde, Mono, Rolling Shutter
              • acA1280-60gc: 1.3 MP, 60 Bilder pro Sekunde, Farbe, Rolling Shutter


              Variabel einsetzbar und auch als NIR-Variante erhältlich


              Die 1.3 MP ace CMOS-Kameras eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für den Einsatz in der Fabrikautomation, im Bereich Halbleiter- und Elektronikfertigung, Barcode und Druck-Scanning sowie in der Verkehrsüberwachung. Die acA1300-60gm NIR-Kamera, mit dem für den „Global Shutter Mode“ optimiertem EV76C661 Sensor, liefert selbst bei einer Wellenlänge von 850 nm mit einer Quanteneffizienz von > 50 Prozent noch optimale Bilder. Damit lassen sich die System-Beleuchtungskosten deutlich senken. Zudem sind sehr gute Aufnahmen bei schlechten oder schwankenden Lichtbedingungen oder in der Nacht möglich. Die Kamera eignet sich dadurch besonders für Überwachungsaufgaben, Biometrie,  Anwendungen in intelligenten Verkehrssystemen und für die Solarbranche.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.