10. Mai 2016

              In Serie: Acht neue Basler ace Modelle mit PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor

              Ab sofort sind acht neue Basler ace Modelle mit den CMOS-Sensoren der neuesten Generation aus der PYTHON-Serie von ON Semiconductor in großer Stückzahl verfügbar. Diese acht Modelle verfügen über Auflösungen von 2,3 bis 5 Megapixel und ergänzen die 28 neuen Kameras der ace Reihe, die mit Sony Pregius Sensoren und PYTHON Sensoren von On Semiconductor ausgestattet sind. Diese Kameras zeichnen sich insbesondere durch die Kombination aus kleiner Bauform, großen, leistungsstarken CMOS-Sensoren mit modernster Global Shutter-Technologie und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die acht neuen ace Kameras liefern bis zu 150 Bilder pro Sekunde und verfügen über das einzigartige Feature-Set PGI. Alle neuen ace Modelle sind GigE Vision bzw. USB3 Vision Standard-konform.

              Folgende Kameramodelle sind in Serienproduktion:

              Fragen Sie unser Vertriebsteam nach Einzelheiten oder wenden Sie sich an Ihren regionalen Basler Vertriebspartner für weitere Informationen.

              Nicht das Richtige dabei? Lernen Sie weitere Modelle der ace Serie mit PYTHON-Sensoren von On Semiconductor oder Sonys IMX Sensoren kennen.

              Werfen Sie auch einen Blick auf unser gesamtes ace Portfolio mit nahezu 100 Modellen.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.