24. Februar 2011

              Im Testlabor mit der BIP – Teil 2

              Farbtafel
              Basler IP-Kameras haben einen sehr guten Ruf, was ihre Bildqualität angeht. Doch diese Bildqualität kommt nicht von selbst – intensive Tests in unserem Testlabor helfen uns bei der Beurteilung von Bildqualität und der Auswahl der richtigen Objektive.

              In unserem Testlabor verwenden wir die Imatest Master Software, die genaueste Messwerte für unterschiedliche Kameraeigenschaften liefert. Die Erkenntnisse aus den einzelnen Tests helfen nicht nur bei der Objektivauswahl, sondern fließen auch in die Weiterentwicklung unserer IP-Kameras und der Firmware ein.

              Farbcheck

              Das Farbtest-Modul in der Imatest-Software ermöglicht es uns, die Farbtreue unserer IP-Kameras zu bewerten. Dazu nimmt eine Kamera ein Bild von einer standardisierten Farbtafel auf. Anhand dieses Bildes ermittelt die Software Abweichungen der Kamera-Farbwerte von den tatsächlichen Farbwerten der Farbtafel.
              Dynamikumfang
              Dynamikbereich und Verzeichung

              Weitere Tests schließlich geben Aufschluss über den Dynamikumfang unserer IP-Kameras, also die Fähigkeit, sowohl sehr helle als auch sehr dunkle Bildpartien wiederzugeben, sowie über die Verzeichnung des verwendeten Objektivs. Der Dynamikumfang kann mit einem Transmissions-Testchart ermittelt werden, das auf eine Lichtkachel aufgebracht ist. Die Kamera nimmt ein Bild des von hinten beleuchteten Testcharts auf, aus dem direkt bestimmt werden kann, wie gut die Kamera sehr helle und sehr dunkle Bildpartien abbildet. Für diesen Zweck kann auch ein Reflexionschart verwendet werden, das angeleuchtet und mit drei unterschiedlichen Blendenöffnungen der Kamera aufgenommen wird. Der Dynamikumfang der Kamera kann dann über mathematische Formeln berechnet werden.

              Lesen Sie mehr über unser Testlabor im ersten Teil dieser Reihe!

              Über Imatest

              Imatest  LLC mit Hauptsitz in Boulder (Colorado/USA) ist ein weltweit führender Hersteller von Software zum Testen digitaler Bildqualität – in Einzel- und Bewegtbildern, bei sichtbarer Beleuchtung oder Infrarotlicht. Imatest bietet Software und Beratungsdienstleistungen zur Betreuung von Produktdesign, Konfiguration und Produktion digitaler Bildgebungssysteme in den verschiedensten Branchen wie etwa Mobiltelefonie, Medizintechnik, Raumfahrt und Militär.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.