6. Februar 2012

              Firmware Update für scout Kameras - verbesserte Farbwiedergabe

              Die Basler scout Kameras bekommen derzeit eine neue Firmware mit verbesserter Farbwiedergabe. Dieses Feature basiert auf dem sogenannten „Sensor Matrix Operator“ und dem „BC6-Operator“.

              Der „Sensor Matrix Operator“ kompensiert Farbabweichungen, die durch Beschränkungen im Zusammenspiel von Sensor und Bayer-Matrix und durch ungünstige Beleuchtung während der Aufnahme entstehen können. Innerhalb des Operators können die in der Firmware bereits optimal aufeinander abgestimmten Koeffizienten individuell an verschiedene Licht- und Farbbedingungen angepasst werden.

              Bei der zweiten Neuerung handelt es sich um den „BC6 Operator“. Dieser beinhaltet eine Liste mit Voreinstellungen für eine Auswahl an Lichtverhältnissen, ermöglicht aber auch das individuelle Einstellen von Farbton (Hue) und Sättigung (Saturation) für alle Farben des aufgenommenen Bildes. Somit wird auch für spezielle Aufnahmesituationen und bei schwierigen Anforderungen die beste Farbwiedergabe erzielt. Die „Color Operator“ sind im Kamera FPGA  implementiert, so dass auch bei vollen Bildraten und individuellen Betriebseinstellungen die volle Geschwindigkeit gewährleistet ist.

              Im Zuge der Farbverbesserung haben wir auch den IR-Cut Filter optimiert, wodurch eine verbesserte Farbtrennung erreicht wird.  Dadurch wird sichergestellt, dass Farben naturgetreu wiedergegeben werden.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.