1. Juni 2016

              Firmware Release für die neuen Basler ace Modelle - Jetzt mit PGI und GigE Vision 2.0

              Die neue, vollumfängliche Firmware für alle neuen ace Modelle mit Sensoren der Sony Pregius Reihe sowie PYTHON Sensoren von ON Semiconductor bietet neben dem bekannten und leistungsstarken Sequencer-Feature die einzigartige In-Kamera-Bildoptimierung PGI. Außerdem unterstützt sie den neuesten Vision Standard GigE Vision 2.0.

              Das Basler Feature-Set PGI besteht aus einer einzigartigen Kombination aus Bildschärfe-Optimierung, Rauschunterdrückung, Farb-Anti-Aliasing und 5x5-Debayering und ermöglicht eine sehr hohe Bildoptimierung bei voller Geschwindigkeit der Kamera. Somit erhalten Sie die besten Bilder direkt von Ihrer Kamera ohne zusätzliche CPU-Last. Als weiteres Highlight unterstützt die neue Firmware den neuesten Vision Standard GigE Vision 2.0. Dieser Standard erweitert die Möglichkeiten der GigE-Schnittstelle. Multi-Kamera-Systeme können unter GigE Vision 2.0 präziser synchronisiert und/oder in Echtzeit betrieben werden. Ein wichtiger Bestandteil von GigE Vision 2.0 ist das Precision Time Protocol (PTP). PTP standardisiert den Weg, über den die Komponenten im System ihre Zeit sehr genau – d.h. in der Größenordnung von bis zu einer  Nanosekunde – synchronisieren. Abgerundet wird das neue Firmware Release durch das Sequencer-Feature, mit dem Sie mehrere unterschiedliche Einstellungen in der Kamera speichern und extrem schnell hintereinander abrufen können.

              Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.baslerweb.com/new-ace sowie www.baslerweb.com/pgi.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.