10. November 2014

              Die neue Basler Netzwerkkamera mit IMX174-Sensor eröffnet eine neue Dimension in der Verkehrsüberwachung

              Basler BIP2-1920-25c
              Wir haben eine unserer Netzwerkkameras mit dem Sony IMX174 Sensor ausgestattet. Die BIP2-1920-25c eignet sich insbesondere für ITS-Anwendungen und wird ab dem ersten Quartal 2015 erhältlich sein. Sie bietet Full HD-Auflösung und eine moderne Global-Shutter-Technologie inklusive Real Time Trigger für komprimierte und unkomprimierte Bilder (YUV).

              Der herausragende Sony IMX174 Sensor liefert ausgezeichnete Verkehrsbilder

              Der Sony IMX174 Sensor gilt gegenwärtig als einer der Top-Sensoren auf dem Markt. Er bietet hohe Bildraten, hervorragende Empfindlichkeit und exzellente Bildqualität. Sein Rauschverhalten wird selbst von CCD-Sensoren nicht erreicht. Die überragende Empfindlichkeit des Sony IMX174 geht einher mit einem Dynamikbereich, den es bislang bei Verkehrskameras nicht gab. Mittels dieser Kombination wird durch Ausbalancierung der hellen und dunklen Bildbereiche das Auftreten überbelichteter Kfz-Kennzeichen reduziert, was insbesondere bei Maut- und Rotlichtüberwachung eine starke Verbesserung ist. Dies ist ein klarer Vorteil für ITS Anwendungen und ihren stark wechselnden Lichtverhältnissen.

              Der Dynamikbereich ermöglicht sehr gute Ergebnisse bei Bildern mit hellen und dunklen Bereichen, beispielsweise bei einem hellen Nummernschild und einem im Dunkeln sitzenden Fahrer. Dies wird durch eine einmalige Belichtung erreicht – ohne zeitliche Mittelung über mehrere Bilder. Letzteres wird bei gewöhnlichen IP-Kameras angewandt und führt zu Bewegungsunschärfe, wodurch die automatische Kennzeichenerkennung deutlich durch unscharfe oder sogar nicht verwendbare Bilder eingeschränkt wird.

              ace Serie mit Sony IMX174-Sensor

              Neben der neuen Netzwerkkamera bietet Basler auch Flächenkameras mit dem IMX174Sensor an: die ace GigE-Kameras acA1920-50gm und acA1920-50gc sowie die ace USB 3.0-Modelle acA1920-155um und acA1920-155uc.

              Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Basler Vertriebsteam oder Ihren regionalen Basler Vertriebspartner.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.