30. Juni 2015

              CMOS – die aktuellsten Entwicklungen und Basler Kameras mit CMOS-Sensoren

              CMOS – die aktuellsten Entwicklungen und Basler Kameras mit CMOS-Sensoren
              Dass CMOS-Kameras den Markt immer mehr erobern, ist ein Trend, der sich schon länger abzeichnet. Der notwendige Umstieg kommt allerdings für den einen oder anderen Kunden schneller als gedacht. Um Ihnen den Wechsel zu erleichtern, haben wir nachstehend die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

              Wann sollte mit dem Umstieg von CCD auf CMOS begonnen werden?

              Generell können Sie damit jederzeit beginnen. Ein schneller Umstieg bringt häufig einen Performancegewinn in der Applikation und geringere Kosten für die Kamera mit sich. Ein schneller Umstieg kann daher sinnvoll sein. Allerdings ist auch keine Hektik angesagt, wenn Sie CCD-basierte Kameras verwenden: Die Verfügbarkeit dieser Kameras ist langfristig sichergestellt. Rechnen Sie am besten selbst einmal durch, welche Option für Sie sinnvoll ist.

              Was ist bei dem Wechsel zu beachten?

              Eigentlich sehr wenig. Typischerweise ist es leicht, eine Kamera mit einem passenden CMOS-Sensor zu finden. Wenn Sie es besonders einfach haben wollen, können Sie das gleiche optische Format für den CMOS-Sensor wählen, das Ihre CCD-Kamera hatte. So kommen Sie mit minimalen Anpassungen im Systemdesign zum Ziel. Einfach bleibt es auch, wenn man das Interface, z.B. Gigabit Ethernet belässt, dann ist ein Wechsel ohne große Aufwände möglich. Basler bietet zudem alle neuen CMOS-Sensoren im 29 mm x 29 mm ace Gehäuse an, so dass man nahezu alle bestehenden Kamerabauformen ersetzen kann und sogar mehr Performance in beengten Einbausituationen beim Austausch von analogen Firewire-Kameras erzielt.

              Was ist bei der Integration von neuesten CMOS-basierten Kameras zu beachten?

              Die Integration von CMOS-Kameras als Austausch zu CCD-Sensoren ist einfacher als zunächst erwartet, insbesondere, wenn Sie standardkonforme Hardware und Software wählen. Da die komplette Sensor-Integration inklusive der Optimierung der Bildqualität bereits vom Kamera-Hersteller übernommen wird, müssen Sie bei der Wahl der richtigen CMOS-Kamera nur die folgenden Punkte beachten:

              • Bestimmung der richtigen Auflösung der Kamera: Die benötigte Auflösung hängt von den Details ab, die Sie im Bild erkennen möchten.
              • Definition des benötigten Kamera-Interfaces: Die Wahl der Schnittstelle hängt von der benötigten Kabellänge, Bandbreite, den Geschwindigkeits- und Echt-Zeit-Anforderungen und der Verfügbarkeit der PC-Hardware ab. Mit unserem Interface-Advisor finden Sie schnell und einfach die passende Schnittstelle.
              • Auswahl von Objektiv und Beleuchtung: Bei einem Wechsel des Sensorformats ist ein neues Objektiv nötig. Bei der Auswahl kann Ihnen unser Objektiv-Selektor  weiterhelfen. Die Beleuchtung ist nur anzupassen, wenn der neue Sensor eine andere Empfindlichkeit aufweist.
              • Integrationsaufwand für Software und Kamera-Ansteuerung: Kameras, die einem gängigen Standard, wie z.B. „GenICam“ oder Interface-Standards wie USB3 Vision oder GigE Vision folgen, sind einfach zu integrieren.
              Welche CMOS-Nachfolger hat Basler bereits im Portfolio?

              Basler hat schon früh den Trend hin zur CMOS-Sensortechnologie in Industriekameras erkannt und bietet ein breites Produktportfolio an CMOS-Kameras mit Sensoren von verschiedenen Herstellern an. In jüngster Zeit wurden zwei ace GigE und zwei ace USB 3.0 Modelle mit Sonys IMX174 CMOS-Sensor ausgestattet. Dieser leistungsstarke Sensor mit einer Auflösung von 2,3 MP und Bildraten von 50 (GigE) bzw. 155 Bildern (USB 3.0) pro Sekunde eignet sich besonders gut für sehr anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Verkehr, Mikroskopie und Medizintechnik.
              Außerdem wurden einige ace Modelle mit den CMOS-Sensoren der PYTHON-Serie von ON Semiconductor ausgestattet. Diese Modelle erreichen bis zu 750 Bilder pro Sekunde und beeindrucken mit einer herausragenden Bildqualität. Einen Überblick der CMOS-Nachfolger für die verschiedenen Basler CCD-Kameras finden Sie hier.


              Haben Sie Fragen zum Wechsel von CCD- auf CMOS-Sensoren oder zu unseren CMOS-Kameras? Nehmen Sie Kontakt zu unserem Vertrieb auf. Gerne besprechen wir mit Ihnen, welche Kamera für Ihre Anwendung in Frage kommt.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.