1. November 2012

              Besuchen Sie uns auf der All-over-IP 2012

              All-over-IP ist eine wichtige Networking-Veranstaltung für die IT- und Sicherheitsindustrie in Russland. In diesem Jahr werden wieder mehr als 120 Unternehmen am 21. und 22. November im Exhibition and Convention Centre Sokolniki in Moskau ausstellen.

              In seinem Vortrag bei der All-over-IP wird unser Produktmanager Björn Weber die Verwendung von Infrarotbeleuchtung mit IP-Kameras in Sicherheits- und Verkehrsanwendungen beleuchten. Die Präsentation gibt Ihnen einen Einblick in IR-Beleuchtung sowie Vor- und Nachteile für den Einsatz mit IP-Kameras. Björn Weber gibt Antworten auf Fragen wie: Welche IR-Wellenlänge passt zu meiner Kamera? Wie kann man Kameras und IR-Beleuchtung synchronisieren? Gibt es Reflexionen im Bild? IR-Beleuchtung erweitert die Einsatzmöglichkeiten von IP-Kameras bei sehr schlechten Beleuchtungsverhältnissen, aber was muss beim Aufsetzen des Kamerasystems beachtet werden?

              Wir stellen darüber hinaus auch unser IP-Kamera-Portfolio bei der All-over-IP aus. Bitte besuchen Sie uns am Stand der Firma Milestone (Stand 9-3-1). Wir freuen uns auf Sie!

              Vortrag: "The Use of IR Light with IP Cameras"
              Donnerstag, 22. November 2012, 13:00-13:45, Halle 3
              Björn Weber, Produktmanager

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.