7. April 2015

              Basler meldet die Geschäftszahlen 2014 und setzt den Wachstumskurs weiter fort

              Basler meldet die Geschäftszahlen 2014 und setzt den Wachstumskurs weiter fort
              Der Konzernumsatz nahm im Geschäftsjahr 2014 um 22 % auf 79,2 Mio. Euro (Vorjahr: 65,1 Mio. Euro) zu. Die Bruttoergebnismarge erhöhte sich auf 51,8 % nach 49,9 % im Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis betrug 11,1 Mio. Euro (Vorjahr: 7,8 Mio. Euro, +42 %). Die Rendite vor Steuern betrug 14 % (Vorjahr: 12 %). Mit diesen Resultaten wird unsere kommunizierte Prognose am oberen Rand erreicht.

              Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 16,0 Mio. Euro (Vorjahr: 12,1 Mio. Euro, +32 %). Der freie Cashflow als Summe des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit und des Cashflows aus Investitionen erreichte einen Wert von 7,4 Mio. Euro (Vorjahr: 5,6 Mio. Euro, +32 %).

              Wir haben im Geschäftsjahr 2014 das beste Ergebnis in unserer mehr als 25jährigen Unternehmensgeschichte erzielt. Vor diesem Hintergrund werden wir der diesjährigen Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 70 Cent pro Aktie vorschlagen.

              Für das Geschäftsjahr 2015 rechnen wir mit einem Anstieg der Umsatzerlöse auf ca. 81-84 Mio. Euro. Aufgrund der attraktiven Wachstumschancen im Industriekamera-Markt werden wir die Investitionen in künftiges Umsatzwachstum mit unverminderter Intensität fortsetzen. Auf der Ergebnisseite planen wir analog zu den Vorjahren abhängig von der Umsatzentwicklung mit einer Vorsteuerrendite innerhalb eines Korridors von 9 % bis 10 %.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.