19. Juli 2012

              Basler IP-Kameras schützen Schulkinder

              Redflex Traffic Systems®, ein führender Anbieter von Verkehrssicherheitstechnik, setzt in seinem neuen Student GuardianTM-System Basler IP-Kameras ein, um die Sicherheit für Schulkinder zu erhöhen. Das System soll Autofahrer in den Vereinigten Staaten abschrecken, an haltenden Schulbussen vorbeizufahren. Die Kameras zeichnen bei Verstößen Fahrer und Nummernschilder auf.

              Im Student Guardian-System werden zwei Kameras pro Schulbus eingesetzt, die den Verkehr überwachen, während das Stopp-Schild des Busses ausgeschwenkt ist. Eine Kamera befindet sich im vorderen Teil, eine zweite am hinteren Ende des Busses. Sobald ein Auto unerlaubt an einem Schulbus vorbeifährt, zeichnen die Kameras einen HD-Videostream und hochauflösende Bilder des Nummernschilds und des Fahrers auf. Mit einer Auflösung von 5 Megapixeln deckt eine Basler BIP2-2500c-dn IP-Kamera drei Fahrspuren ab, so dass jeder Verstoß geahndet werden kann. Die aufgezeichneten Bilddaten werden an die zuständigen Behörden übertragen, die über eine mögliche Strafe entscheiden.

              „Intelligente Verkehrssysteme sollen unsere Umgebung sicherer machen“, sagt Enzio Schneider, Product Line Manager ITS bei Basler. „Dieses Projekt schützt diejenigen, die unsere Fürsorge am nötigsten brauchen: unsere Kinder. Wir freuen uns, dass wir dieses Anliegen unterstützen können.“

              Student Guardian wird bereits in mehreren Pilotprojekten erprobt. Nach Angaben von Redflex kann Student Guardian eingesetzt werden, ohne dass Städte und Gemeinden Anfangsinvestitionen tätigen müssen. Das Programm kann sich allein durch die Ahndung von Delikten finanzieren.

              Über Redflex Traffic Systems®, Inc.

              Redflex Traffic Systems® ist ein führender Anbieter von Verkehrssicherheitstechnik und betreibt mehr als 2000 Geschwindigkeitskontrollsysteme in über 250 Städten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Durch kontinuierliche Entwicklung neuer Sicherheitssysteme trägt Redflex seit 25 Jahren dazu bei, Unfälle zu verhindern und Leben zu retten. Weitere Informationen finden Sie auf www.redflex.com.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.