13. März 2013

              Basler IP-Kameras: Exaktes Timing mit externer Triggerfunktion

              Alle Basler IP-Kameras enthalten eine spezielle Funktion namens „externer Trigger“, die insbesondere für Anwendungen aus dem Bereich intelligenter Verkehrssysteme geeignet ist. Jedes Mal wenn ein externes Triggersignal an eine Kamera übertragen wird, wird sofort ein Bild aufgenommen. Dadurch kann der genaue Zeitpunkt des Bildeinzugs bestimmt und das Bild gespeichert werden. Das ist besonders nützlich, wenn die Bilderfassung auf ein bestimmtes Ereignis synchronisiert werden soll, wie zum Beispiel ein rotes Ampelsignal. Bei der Umsetzung dieser Funktionalität konnte Baslers Entwicklungsabteilung auf ihre langjährige Erfahrung beim Einsatz von Industriekameras in ITS-Applikationen zurückgreifen.

              Die externe Triggerfunktion ist vergleichbar mit der bereits bestehenden verzögerungsfreien Triggerfunktion in Basler IP-Kameras. Zum Vergleich: Der verzögerungsfreie Trigger überträgt fortlaufend Bilder, bis der Trigger den Bildeinzug unterbricht. Nach dem Triggersignal wird ein neuer Bildeinzug gestartet und es werden weiter fortlaufend Bilder aufgenommen. Kameras mit einer externen Triggerfunktion übertragen nicht kontinuierlich Bilder, sodass, wenn der Trigger angewendet wird, die Kamera sofort ein Bild aufnimmt, aber kein neuer Stream geöffnet wird. Der Vorteil des externen Triggers ist, dass die Kamera nur Mikrosekunden benötigt, um einen neuen Bildeinzug zu starten, während der verzögerungsfreie Trigger ca. 7 ms benötigt.

              Ein möglicher Anwendungsbereich der externen Triggerfunktion ist die Geschwindigkeitsüberwachung, bei der Induktionsschleifen oder Lichtschranken Geschwindigkeitsverstöße erkennen und eine Bildaufnahme des zu schnell fahrenden Fahrzeugs auslösen. Die externe Triggerfunktion kann auch verwendet werden, um die Bilderfassung mit Peripheriegeräten wie einem externen Blitz oder einer zweiten Kamera zu synchronisieren.

              Möchten Sie mehr über die externe Triggerfunktion oder unsere IP-Kamera-Produktpalette erfahren? Unser Vertriebs-Team hilft Ihnen gerne weiter.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.