11. April 2011

              Basler IP-Kameras auf Ihrem iPhone, iPod und iPad

              iPhone
              Seit Kurzem ist es möglich, von Basler IP-Kameras aufgenommene Bilder auf Ihrem mobilen Gerät (iPhone, iPad oder iPad Touch) mit dem Betriebssystem iOS der Firma Apple anzusehen. Um Bilder der Demo-Basler Kameras zu empfangen, laden Sie einfach die kostenlose WiseVue-Applikation aus dem Apple Store auf beispielsweise Ihr iPhone herunter. Sobald die Applikation heruntergeladen ist, klicken Sie auf das „Settings"-Symbol in der WiseVue-Applikation. WiseVue kann nun konfiguriert werden. Geben Sie die IP-Adresse „wisedvus", Port-Adresse „7045" und das Kennwort „WiseBasler" ein. Drücken Sie „Connect".

              Zwei Kamera-Bilder werden auf Ihrem iPhone zur Auswahl angezeigt. Wenn Sie auf eines der Bilder klicken, erscheint ein blaues Video-Symbol. Durch Tippen auf das Symbol wird ein Live-Video mit 30 fps (oder der maximalen Anzahl an fps, die von der Kamera unterstützt wird) auf Ihrem iPhone angezeigt.

              Die beiden Basler IP-Kameras, die die Bilddaten für die Demo liefern, befinden sich in Deutschland. Eine Kamera zeigt Bilder im MPEG-4-, die andere Kamera Bilder in H.264-Format.

              Besitzen Sie Basler IP-Kameras und wollen WiseCast ausprobieren?
              Eine Testversion der WiseCast-Software steht für Sie zum Ausprobieren zur Verfügung. Klicken Sie auf den Link und schicken Sie eine E-Mail: Basler Camera WiseCast Evaluation License Version Request.
              WISEDV Logo
              Über WiseVue und WiseCast

              Mithilfe der WiseVue-Applikation für iPhone, iPod Touch und iPad können IP-Kamerabilder von einem WiseCast-Server angesehen werden.

              WiseCast ist eine PC-Software, mit der IP-Kameravideos im Format MPEG-4 oder H.264 in Videostreams umgewandelt werden können, die dann mit dem iPhone, iPad und iPod Touch kompatibel sind. Dank WiseCast können Sie Daten Ihrer Kamera im MPEG-4 oder H.264-Modus ansehen und sowohl Bilder als auch Videos Ihrer IP-Kamera auf Ihrem iPhone, iPad empfangen und darstellen.

              Mithilfe von WiseVue kann die Videoüberwachungstechnologie vom Desktop des Benutzers auf Ihre mobilen Geräte wie iPhone und iPad übertragen werden, um Sicherheit über 365 Tage im Jahr, an 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche sicherzustellen.

              Weitere Informationen finden Sie unter www.wisedv.com/wisevue.htm  und http://wisedv.com/index_wisecast.htm .

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.