2. September 2015

              Basler ace mit Sonys IMX174: Alternative zu CCD-Kameras

              Basler ace mit Sonys IMX174: Alternative für CCD-Kameras
              Die neuen ace Modelle verfügen mit Sonys IMX174 über einen CMOS-Sensor der neuesten Generation. Mit diesem Global Shutter-Sensor bieten die Kameras ein geringes Rauschen, einen großen Dynamikbereich von etwa 75 dB und eine Quanteneffizienz von über 70%. So erreichen die neuen ace Modelle ein neues Level bei der Bildqualität – und das bei hohen Geschwindigkeiten von bis zu 155 Bildern pro Sekunde.

              Der Vergleich mit einem CCD-Sensor mit ähnlichen Parametern (Sony ICX274) zeigt bei schlechten Lichtverhältnissen, dass die neuen ace Modelle mit Sonys IMX174 Bilder mit einem geringeren Rauschen liefern. Der mittlere Grauwert hingegen bleibt stabil.

              Durch ihre außerordentlich hohe Bildqualität selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen, eignen sich die neuen ace Modelle besonders für sehr anspruchsvolle Anwendungen in Fabrikautomation, Mikroskopie, Medizintechnik und Verkehrstechnik.

              Links: ace mit Sonys ICX274, rechts: ace mit Sonys IMX174

              Fragen Sie unser Vertriebsteam nach Einzelheiten oder wenden Sie sich an Ihren regionalen Basler Vertriebspartner für weitere Informationen.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.