25. Juli 2012

              Basler ace GigE-Kameras mit CMOSIS-Sensoren kurz vor Serienstart

              Die Basler ace GigE-Kameras mit den CMOS-Sensoren CMVV2000 und CMV4000 von CMOSIS gehen in Kürze in Serie. Wir haben aber auch schon seit Längerem ausreichend Kameras für Testzwecke auf Lager. Wenden Sie sich einfach an Ihren regionalen Basler Vertriebspartner , falls Sie Interesse daran haben, eines der Modelle zu testen.

              Folgende Modelle sind verfügbar:
              Die Kameras zeichnen sich, wie schon unsere CMOSIS-basierten ace Camera Link-Modelle acA2000-340km/kc und acA2040-180km/kc , durch niedriges Rauschen und eine sehr hohe Empfindlichkeit aus. Die Bildqualität ist um ein Vielfaches besser als bei älteren CMOS-Sensoren und kann problemlos mit der Bildqualität von CCD-Sensoren mithalten. Diese ace Kameras eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für den Einsatz in der Fabrikautomation, im Bereich Halbleiter- und Elektronikfertigung, für Verkehrsanwendungen, Solarbranche und Medizinsektor.

              NIR-Varianten – besser als CCD-Sensoren

              Wie wir schon im Juni-Newsletter berichtet haben, gibt es die beiden Monochrom-Modelle im Herbst auch als NIR-optimierte Varianten: die 2 MP-Kamera acA2000-50gm NIR und das 4 MP-Modell acA2040-25gm NIR. Test-Kameras sind bereits jetzt verfügbar – sprechen Sie bei Interesse auch hier einfach Ihren regionalen Vertriebspartner an .

              Die NIR-optimierten Kameras liefern selbst bei Wellenlängen über 600nm optimale Bilder und damit entscheidende Vorteile bei schlechten oder schwankenden Lichtverhältnissen oder in der Nacht. So eignen sie sich z.B. besonders für Überwachungsaufgaben, Biometrie und Anwendungen in intelligenten Verkehrssystemen.

              Auch die NIR-Varianten haben ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: sie übertreffen selbst hochwertige CCD-Kameras in puncto Bildqualität und Empfindlichkeit. Gleichzeitig sind sie deutlich preisgünstiger und schneller, so dass Sie in jeder Hinsicht von dieser Kamerainnovation profitieren.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.