19. Dezember 2014

              Auf dem Spielfeld alles im Blick mit dem Panoramakamerasystem K2 von Match Analysis und Basler ace GigE-Kameras

              Match Analysis und Basler ace GigE-Kameras

              Beispiel für das Panoramavideosystem K2 mit Basler ace GigE-Kameras

              Schiedsrichter und Fußballtrainer träumen davon, das komplette Fußballspielfeld und alle Spieler im Blick zu haben. Mit dem Panoramakamerasystem K2 von Match Analysis und Basler ace Gige-Kameras wird dieser Traum wahr. Doch nicht nur zur Spielanalyse ist das System perfekt geeignet. Auch wenn Sicherheitsprobleme auftreten, beispielsweise wenn Fans das Spielfeld stürmen oder Tumulte auf den Tribünen auftreten, kann das Bildmaterial des Panoramakamerasystems zu Rate gezogen werden.

              Das K2-Kamerasystem ist als feste Stadioninstallation und auch als mobile Lösung erhältlich. Es arbeitet mit drei Basler ace GigE-Kameras, die jeden Zentimeter des Spielfelds abdecken. Proprietäre Software setzt dann die drei Bilder nahtlos zu einer einzigen, hochaufgelösten Sicht auf das Feld von Eckfahne zu Eckfahne in Echtzeit zusammen.

              Eine genauere Beschreibung dieses hilfreichen Systems mit Basler ace GigE-Kameras erhalten Sie in unserer Success Story "Panoramavideo mit Basler ace GigE-Kameras verbessert Sportvideoanalyse" im Downloadbereich.

              RSS Feed

              Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
              RSS News Feed
               
              Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.